実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)のレビュー
- 用途:
- 実体顕微鏡の照明として使用
- 対象商品:
- 33216486
最初に実態顕微鏡だけを購入し、手元のライトで被写体を映そうとしましたが見づらかったため、この照明を購入しました。実体顕微鏡用に作られているだけあって、大変見やすくなりました。価格的にも手ごろなものを選んだつもりでしたので、満足しています。
- 用途:
- 万年筆のペン先の確認そのほか
- 対象商品:
- 33216486
モノタロウさんの実体顕微鏡に付けて使用しています。
非常に便利です。実体顕微鏡に不可欠です。最初けちって照明なしを購入してLEDのフレキシブルライトを併用していたのですが
不便で専用のものにはかないません。
もっとも、モノタロウさんの実体顕微鏡の照明付きはLEDではないのも照明付きを買わなかった理由ではあります。
- 用途:
- 歯科技工作業
- 対象商品:
- 33216486
今までの蛍光ランプと違い、明るさに驚きました。
光が奥まで届くので、今まで見えていなかった部分が見えるようになりました。
明るすぎて反射量が多い場合は、光量を調節できるので便利です。
半年毎に交換が必要だった蛍光ランプより長寿命なので、ランニングコスト削減にもなり
大変満足しています。
- 用途:
- 微小電子部品のハンダ付け作業
- 対象商品:
- 33216486
LEDなので当然ですが、従来の冷陰極管方式に比べて軽量で取り回しが良く
顕微鏡にも負担が小さい点が良いと思います。
使用したのは実体顕微鏡 Nikkon SMZ645 ですが、ぴったりとフィットして、
まるで専用オプションのように見えます。
LEDは本体のボリュームで連続調光できて便利です。そのとき耳を澄ませば
発信音のような音が聞こえる時もありますが、小さな音なので空調の風音に
かき消される程度です。
発光色が少し青みがかっています。色温度6000K程度だと思います。他の照明を
色温度3000Kから4000Kに調整しているので、私の環境では違和感がありますが、
顕微鏡を覗いて作業している最中は全く気になりません。
コストパフォーマンスは高いと思います。
- 用途:
- 実体顕微鏡の照明
- 対象商品:
- 33216486
使用上問題ありませんが、LEDがむき出しなので保護カバーがあると○です。ただ、他機種と共通のケースなのか保護カバーを取り付ける金具は付いていました。
- 用途:
- 最終検査
- 対象商品:
- 33216486
顕微鏡に付属しているランプでは極小部が見えず、さらに蛍光灯のランプを近づけてみましたが、よく見えず、LED照明に切り替えた瞬間作業者から歓喜がわく程明るく、直下の照明であり見やすく検査できるようになりました。さらに3年間の保証付きと照明の調光機付で申し分ない製品を得ることができました
今回まとめて10台の購入に対し1台目の確認後残りの9台をすぐ注文しましたが、納期が翌週との回答がありました。しかしながら生産は日々行っており待てないので、電話にて問い合わせたところ7台と2台に分納して
いただき、生産に間に合わせることができました。急な要求に対し関係者の方々のご誠意で生産に支障をきたさなくできました。ありがとうございました。
- 用途:
- 実体顕微鏡での検査作業
- 対象商品:
- 33216486
価格も安く、サイズもコンパクトで使いやすい。
コストダウンのためかLED数が少ないが、実用上は問題ありません。
ただ、少し青みがかった光のため、対象物によっては使いづらいことがあるのが残念。