TPX(R) 手付きビーカーのレビュー
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
2025-12-23
- 用途:
- とっても良かったんですが・・・
便利に使わせていただいています。メモリがやや見にくい点は気になりますが、落としても割れにくく、全体的にはとても重宝しています。
2025-04-28
- 用途:
- 職場で使用
ポットのお湯が少なくなった時にミニキッチンからお湯を補充する時や、冷蔵庫保管のお茶をレンジで少し温めるとき等に使用しています。使いやすく便利です。
2023-11-01
- 用途:
- 水槽水の足し水温度調整 簡易計量
- 対象商品:
- 33433206
透明度が高い割に傷がつきにくい
軽く、ガラスのように割れる心配がないので生体の入っている水槽にも直接入れて水の汲み出し等にも気軽に使える
1人が参考にしています
2022-10-29
- 用途:
- 調理用の計量
- 対象商品:
- 33433206
使用していた耐熱のガラス軽量カップに、液だれする、重い、1度に500mlしか計量できない等の不満があったため購入しました
本当に液だれ皆無、オイルでない限り容器に水分が残らずキレが抜群、軽量、800ml等が一度に量れてラク、といいこと尽くめです
2人が参考にしています
2021-06-01
- 用途:
- 薬品の調製・小分け
- 対象商品:
- 33433206
水切れがよく、口の細い小瓶にも小分けしやすい。
熱にも強いので、結晶を溶かすときにそのままレンジで暖められるのも便利。
3人が参考にしています
2021-01-16
- 用途:
- お酒を計る
- 対象商品:
- 33433084
お酒を計るのに使用しています。
料理用では100mlは見つからず、ガラスビーカーでは目盛り線が少ない。この品は目盛り線が細かく割れる心配も無い。
持ち手が洗いやすいとなお良いと思う。
1人が参考にしています
2021-04-11
- 用途:
- 塗装工事における塗料の計量カップとして.使用している.
- 対象商品:
- 33433172
商品についての感想、とても使いやすく使用できて満足しております。改造点は特にありません。
1人が参考にしています
山陽女学園中等部・高等部 様2018-09-25
- 用途:
- 理科実験用
- 対象商品:
- 33433224
取っ手がついているので,液体を入れても片手で持ち運べるので,安心して使用できます。
1人が参考にしています
ワンテッド有限会社 様2019-03-12
- 用途:
- 計量
- 対象商品:
- 33433172
目盛りが両側に刻まれていない。
右手で持たねば計量できない。
両側に刻むのにコストはかからないだろうに・・・。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。