かくしキャップのレビュー

平均満足度 4.62 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
かくしキャップ ACE(エース)
ACE(エース)
929 / 税込 1,022
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-06-20
用途:
外壁の排気口を塞ぎました
対象商品:
20735408

簡単にピッタリはまりました!! 探していたお品物が見つかり大満足です。 どうもありがとぉございました。

2025-07-05
用途:
アルミホイールセンサーキャンプ
対象商品:
20735408

ダメ元で、キャラバンのアルミホイールセンサーキャンプが、既製品が、ないためサイズが、丁度良かったので、購入させて頂きました。
パイプ固定用のピンもそのまま加工せずセンサー穴に綺麗に収まり 一応脱着を考えエアコン穴塞ぎ粘土で、接着しました。パイプ固定ピンが、タイヤの遠心力で、たぶん広がり外れず絶好調です。先日1600km走行して参りましたが、外れませんでした。最高です。!!

2025-01-06
用途:
メンテナンス

給湯器を交換しましたので、配管穴をを塞ぐために使用しました。設備業者の提案よりも綺麗にでき満足です。

株式会社斉藤建築 様2024-04-03
用途:
エアコンの貫通穴のカバー
対象商品:
20735408

いろいろなサイズの穴に対応可能で、助かります。ちょっと値段が高いのが難点です。

株式会社ケイ・エス・デー 様2024-02-05
用途:
機器撤去後の養生カバーとして使用
対象商品:
20735408

大きさも値段もちょうどよい施工もカンタンで使いやすかった

2023-07-07
用途:
住宅基礎配管穴補修
対象商品:
20735383

住宅基礎のエアコン配管撤去に伴いΦ100穴埋めに使用しました。この商品だけでは取れてしまいそうなのでパテを裏側周りに入れて使用。よさそうな気がします。

株式会社Full Moon 様2022-03-07
用途:
不要な換気口の塞ぎ
対象商品:
20735392

中の4つ爪がバネの役割になっているため微妙な経口のパイプにもすんなりフィットしてGOOD!見栄えもステンレスなため弊事務所のインダストリアルな空間にマッチしてとても良いです。

2022-05-25
用途:
FFストーブスリーブキャップ
対象商品:
20735408

想像していたより製品自体に質感がありビックリしました。
経年してみなければ判断はできませんが、良い感じの製品です。

株式会社ニューオーシャン 様2021-09-10
用途:
空調配管の穴隠し
対象商品:
20735408

Φ90㎜と言う中途半端な口径の配管の穴隠しに使用しました。Φ75㎜や100㎜はのパイプ蓋は色々とあるのですが、うまく合いませんでした。この「かくしキャップ」は板バネで押さえで固定するようになっているので、Φ90㎜という中途半端な口径の配管でもうまく固定できました。リピート予定です。

2人が参考にしています
2021-08-19
用途:
リフォーム後のかくし
対象商品:
20735408

リフォームしたら思わぬところから水道のバルブが出現、もしかしたら使う可能性があるので75パイのパイプで使えるように残しました。パイプが見えてかっこ悪いのでモノタロウで探していたら丁度良いものを発見。思った通りにキャップ完成です。満足

2021-05-10
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
20735408

目かくしを探していたところ、ダメもとで購入しました。ピッタリフィットです。

合同会社クラサワ工業 様2020-11-26
用途:
外灯先端のキャップ
対象商品:
20735392

外灯先端にピッタリ合いました。注文してよかったです。

呼吸器科川合医院 様2020-05-25
用途:
引き込みポール 先端キャップとして
対象商品:
20735383

引き込みポール 先端キャップが、台風の影響で紛失したものの 交換用として購入 ですので、取り付けは 上向きの設置です 引き込みポールの先端キャップが売っていれば その方が 良いかもしれませんが 無いので 95㎜、115㎜ 用として 若干はみ出しますが、4mくらいの高さですので 気になりませんし 雨の侵入を防ぐ意味では良いかと シリコン充填剤を塗って設置 4本脚のテンションもありますので 本来のものより 良いかもしれません 素材もステンですし

2020-07-03
用途:
エアコンの穴を埋めるために使用。
対象商品:
20735392

使用していないエアコンの壁穴を埋めたかったのですが、合うサイズのキャップが見つかりませんでした。この商品はばねが広がって留めるタイプなので、合うサイズに幅があり、うまくはめることが出来ました。便利な商品です。

1人が参考にしています
2019-03-12
用途:
換気扇の穴ふさぎ用
対象商品:
20735383

4本のバネがしっかりしてて、壁にしっかり固定出来ました。

2018-12-27
用途:
FFストーブ排気口のふた
対象商品:
20735408

FFストーブ撤去時期、室内側壁面に、空いている穴をふさぐのに使いました。ステンレスで見た目も良いです。

2019-02-28
用途:
穴隠し
対象商品:
20735392

裏側が少しエッジの鋭い感じがしたので、手袋はめて取りつけて下さい。

2018-09-14
用途:
排気トップのメクラキャップ
対象商品:
20735408

排気トップのメクラキャップとして、使用しましたが、ばねで調整ができ、簡単に出来ました。価格がもう少し安いと助かります。

2018-08-05
用途:
室外エアコンダクトのカバー交換
対象商品:
20735408

表面の仕上がりも良く、作りがしっかりしていて定番商品です。

2017-04-06
用途:
既設電気配管撤去後の天井ボード穴の目隠しカバーとして使用
対象商品:
20735392

見た目と多少いびつな丸穴の開口に簡単に取り付けられる物として探していた所この商品を見つけ使用してみましたが、すべて条件を満たす事が出来、非常に良かった