デジタルファインサーモ DG2Nのレビュー

平均満足度 3.64 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機
八光電機
28,980 / 税込 31,878
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-17
用途:
工作機械
対象商品:
34563015

まだ組み込んでいませんが、取扱説明書見る限りでは使いやすいようです。

2017-11-20
用途:
自作乾燥室用、ヒーター制御時
対象商品:
34563015

設定した温度になるまで通電し、設定した温度になったら自動的に切断されるサーモを求めていました。こちらの商品では200Vの製品も接続が出来るので、ピッタリの商品でした。(100V用もあります)
こちらの製品のおかげで安全に、楽にヒーター制御が出来るようになったので、購入してとてもよかったです。

国立大学法人東京科学大学 様2021-08-12
用途:
真空中加熱
対象商品:
34563006

1回の使用で切れた。修理もできないためおすすめができません。

2人が参考にしています
2017-10-24
用途:
リボンヒーターの温調用
対象商品:
34563006

同時購入の結露防止目的のリボンヒーターとのセッティングも非常に簡単。

2017-06-07
用途:
配管の温度調節
対象商品:
34563006

配管の温度を50度に保つために使用しています。
温度センサー部の上からヒーターを巻いています。
今のところ特に問題なし。
安全装置が付いているようですが、どのような条件で、どのように働くのかがよくわかりません。詳しく教えてほしいです。

1人が参考にしています
2016-11-07
用途:
機械の予熱
対象商品:
34563006

簡単操作で使いやすいです。
ただ、配線の被覆は耐熱性が低く高温にさらすと簡単に解けますので注意が必要です

1人が参考にしています
2016-02-27
用途:
焼き機の熱源調整で使用
対象商品:
34563006

以前、使っていたものが壊れた為購入しました。
使いやすく、設置し易い。

1人が参考にしています
2015-04-06
用途:
ヒーターの制御用
対象商品:
34563006

ヒーターの制御に使ったが、非常に使いやすく説明書を読まなくても簡単に使える。
ケーブルもしっかりしていて弱くない。被覆もガッチリしてるから安心して使えてます。
性能も問題ないので制御用途としては大変使いやすい。

株式会社林製菓 様2022-11-14
用途:
生地の保温
対象商品:
34563006

実際の温度との誤差が5~6℃あり保温に使えませんでした
処分します。

1人が参考にしています
2014-01-20
用途:
温水加熱制御
対象商品:
34563006

投げ込みヒーターの制御として使用しています。
簡易的に使用できるので、重宝しています。
価格及び耐久性については、他製品との比較をしていないので分かりません。

2018-11-12
用途:
シリコンラバーヒーターの制御で購入
対象商品:
34563006

操作がシンプルで、オーバーシュートを予測した高度な温度制御は出来ないが、通常の設備の暖気運転に使用するには問題ない。