PF管コネクタ (Gタイプ)防水型のレビュー

平均満足度 4.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業
未来工業
179 / 税込 197
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK! 【用途】ミラフレキ専用
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-25
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラのケーブルを収納するためのPF管とボックスを接続箇所に使用しました。しっかり接続できました。

エイコーテクノ 様2024-08-08
用途:
監視カメラ取付
対象商品:
34566971

未来工業のPVCボックスとフレキの接続に使用するために使用。作業が迅速にでき仕上がりもきれいになります。接続/解除の切り替えにコツが必要で個体によっては解除が困難なものも見当たります。緒先輩方のアドバイスがあれば歓迎します。

キンパル工房 様2022-04-17
用途:
WiFiの配管工事
対象商品:
34566987

未来工業の商品は使いやすくていい。防水構造にも問題なし。

2人が参考にしています
2021-01-13
用途:
防犯カメラ用配線のため
対象商品:
34566962

同社のボックスに防犯カメラ用配線のため使用しました。本体側はねじ込み型、PF管側はワンタッチ差し込みで防水もでき、非常に楽です。

株式会社富岡食品 様2024-02-10
用途:
湿度、水滴のかかる電気配線工事、ケーブル保護管として使用
対象商品:
34566996

防水タイプですが、PF管接続後少し緩く感じる。もう少しきつめのほうが安心

2人が参考にしています
2018-01-12
用途:
外構用の配線
対象商品:
34566962

パッキンが効いているので、屋外で使用するのも安心です。

2021-08-12
用途:
電気の屋外配線
対象商品:
34566987

商品には満足しておりますが、単品での購入ができないのが残念です。

2人が参考にしています
2017-05-07
用途:
外のLANケーブルの配線
対象商品:
34566971

本体の取付がかんたんで、配管の接続、ロックがワンタッチできる。

2023-05-15
用途:
素人DIY、屋外監視カメラ設置、POE配線
対象商品:
34566996

WEBで業者様の設置作業を参考にPF管、スイッチボックス等とまとめて注文。
カメラ4台の設置場所、配線壁通しなど半分計画し、残り半分は現場対応ですすめました(笑)。このコネクタは、防水対応、PF管の接続容易でGOODですが、外す際、ロックが固いので苦労します。

1人が参考にしています
津田電気通信 様2017-04-23
用途:
通信工事
対象商品:
34566987

屋外の配線中継時にPVKボックスの接続で便利に使っています

2019-09-17
用途:
ソーラーパネル配線用の端末処理
対象商品:
34567005

フレキパイプのロック機構(接続、解除)があまりにも固い。手で回せないこともある。防水用のゴムを装着してフレキパイプを挿入すると、ゴムがはみ出てくることがある。

1人が参考にしています