ハンディpH計のレビュー

平均満足度 4.32 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンディpH計 モノタロウ
持ちやすい小型軽量のpH計です。 見やすい表示部では、pH値と温度値を同時表示。 標準液と追加の保存液もセットで、すぐに使えます。
62件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-19
用途:
液体ph計りに
対象商品:
34570252

1年以上使ってますが壊れず使えてます。とても良いかと思います。もう少し値段が下がるともっと良いかと思います。

2016-10-11
用途:
切削液のPH測定
対象商品:
34570252

まだそんなに使っていないのに、測定不能になりました

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

2016-06-01
用途:
検査
対象商品:
34570252

安定しない、精度が低い

学校法人帝京科学大学 様2015-10-31
用途:
生物試料のpH測定
対象商品:
34570252

様々な成分が含まれる生物試料のpHを測定するのであれば、試薬調整用のpH測定器とは別途用意したいものです。この商品はには、正確な精度は要求しないで「使い捨て」として考えてあまり期待しないで購入しましたが、使用してみると、使い勝手も良く、使用し始めてから1年が経過していますが大きなトラブルもなく使えました。電極の寿命が約1年なので、そろそろ使えなく頃になってきましたが、電極部の交換が不可なので買い換えを検討中です。プライベートブランドで設定価格が安価なので計器ごと買い換えるのも1つの考え方かもしれませんが、資源(再利用)の観点から、電極部だけ交換できる商品づくりを目指してもらいたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
モデルチェンジ品(注文コード18381028)に関しましては電極交換が可能な商品となっております。
ご検討のほど宜しくお願い致します。

株式会社インテック長野営業所 様2015-08-27
用途:
浄化槽
対象商品:
34570252

コンパクトで使いやすい。

1人が参考にしています
瀬戸内青葱出荷組合 様2015-08-10
用途:
農業
対象商品:
34570252

電極保存液がなくなった場合 どのようにすれば良いのでしょうか?
アフターをよろしくお願いします

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

他メーカーの保存液をご使用いただけますので下記にてご案内致します。
電極保存液HI70300L 注文コード35163527
ご検討のほど宜しくお願い致します。

2015-08-19
用途:
現場
対象商品:
34570252

使い方も簡単で液晶も見やすく良いです。

1人が参考にしています
F&P 白石 様2015-05-05
用途:
水質検査
対象商品:
34570252

従来のペンタイプより、反応が早く、交換用ボタン電池付きなのがうれしい。
ただ、センサー交換ができないので、使い捨てタイプですから
価格は、もっと低くしてもらいたい。

2人が参考にしています
2015-03-01
用途:
排水処理、浄化槽のメンテナンス
対象商品:
34570252

防水仕様ですし、温度計も付いて、安価なのが うれしい!ほぼ毎日一日中使用しています。以前は高価なPH計を使用していましたが、電極ガラス部をぶつけてしょっちゅう割っていて、赤字でした。これは安価なので壊れてもさほどきにならないです。壊れたときの予備でもう4台購入しました。でも3ヶ月で温度計が壊れたのは、痛かったです。電極ガラス部をもう少し保護し割れにくくしてくれるとうれしいです。

アクレホームサービス 様2015-06-23
用途:
浴水の検査
対象商品:
34570252

価格が手ごろ、電極が1年の寿命が惜しい、交換方法がわからない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

電極のみの交換はできない商品となります。
ご了承の程、よろしくお願い致します。

2015-05-01
用途:
試作サンプルのpH測定
対象商品:
34570252

温度まで測れてこの価格は大変お得感がある

1人が参考にしています
2015-04-26
用途:
遊びでメダカ水槽とメダカの餌のミジンコ養殖水槽の水質管理
対象商品:
34570252

使い方が簡単、表示も信用出来るように思う。

1人が参考にしています
フジッコ株式会社 様2014-12-17
用途:
排水処理水の測定
対象商品:
34570252

機能についてはおおむね満足です。
電極部のみ売っていただければありがたいです。
弊社での使用においては、交換電池、ケースは必要ないのですが(電極のほうが先に感度が落ちる為)

株式会社たいと 様2014-11-14
用途:
水槽のPH測定
対象商品:
34570252

ほぼ毎日、使用しています。測定方法はコップに水槽の水をくみ、このPH計を入れるだけです。校正も簡単だし、測定時間も瞬時には出ませんが急ぐ作業ではないので、私にはちょうど良い感じです。測定精度は、以前のPH測定器に比べればかなり正確になったと思います。価格も手ごろだし、セット内容も予備電池まで入っているので気に入りました。次回購入するのは、ずいぶん先の話になると思いますが候補の一つであることは間違いありません。

1人が参考にしています
田中農園 様2015-09-24
用途:
水耕栽培のPH検査
対象商品:
34570252

手ごろな値段ですし簡単なので重宝してます。

2015-09-09
用途:
薬品洗浄後に中和する時
対象商品:
34570252

手軽に使用でき、価格も安い

2015-03-01
用途:
排水処理、浄化槽のメンテナンス
対象商品:
34570252

落下防止の紐をつけられるようにしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2014-12-02
用途:
水耕栽培
対象商品:
34570252

小型でセンサー保護キャップが最小限の大きさで保存液が付いていて良い、精度確認も簡単で良い。

2014-10-28
用途:
薬品のph測定
対象商品:
34570252

ph測定器は初めて購入しましたので他のものと比較できませんが
値段と操作性のバランスは良いと思います
他の方のレビューにもありますがキャップを外すときに
液をこぼしやすいですが慣れの問題かと
ロール紙よりも正確に測れますが校正はこまめにやった方がいいでしょう
phと温度の関係ってどうなってるんでしょうね?

1人が参考にしています
2014-11-05
用途:
水質分析用試料採取時の確認
対象商品:
34570252

温度も一緒に測定できて便利だと思います。
使い方も簡単でした。