ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台のレビュー

平均満足度 4.62 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台 NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
229 / 税込 252
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-14
用途:
風車軸の回転部
対象商品:
34609215

思った通り品で取り付けやすく又固定し易く、軸の回転がスムーズであった。

2023-01-20
用途:
車輪の軸に使用
対象商品:
34609215

ステンレス製の車輪ですが、軸受のベアリングは鉄の製品があり、その部分を交換して、耐久性と高めます。

1人が参考にしています
2022-01-28
用途:
モーター軸受け交換
対象商品:
34609172

真鍮メタル軸受けをベアリングに交換。モーター軸でラジアル負荷がかかるためベアリングの精度が気になる。

2021-05-19
用途:
キックボードのホイール回転効率向上
対象商品:
34609215

キックボードOXelo Town7 XL購入後、ホイール回転効率を向上する為、サイズが同じZZ608を4個、交換部品として使用。同じ路面状態で同じ程度の力でのひと蹴りで比較し、オリジナルのベアリングでおよそ40m。このベアリングではおよそ48mで、8m程滑走距離が延び、満足している。

2人が参考にしています
ヤナギ美容室 様2021-03-09
用途:
小型風力発電用
対象商品:
34609215

小型風力発電用の軸受けで屋外使用するので錆ずに精度も良く長持ちします。

1人が参考にしています
2019-09-06
用途:
車椅子フロントタイヤのベアリング交換
対象商品:
34609215

職場の車椅子フロントタイヤベアリング交換のために購入。特に問題なく交換できました。

2018-05-13
用途:
自作のホイールバランサーの車軸受部に使用
対象商品:
34609215

スチール製を使用してましたが、期間が空くと錆びるのでステン性に交換。

3人が参考にしています
2023-06-15
用途:
多用途
対象商品:
34609215

今回 冷凍庫のモーターファンに使用しました。やはり一流メーカーでないと駄目ですね。二流では温度で固着し商品が廃棄になりました。

2人が参考にしています
2018-05-31
用途:
船外機のクラッチハウジングの交換に使用
対象商品:
34609224

見た目よりもシール部分の金属が意外と弱く取付時に注意が必要。

2018-04-08
用途:
趣味の模型製作
対象商品:
34609215

急ぎで使用したかったのですが、在庫が無いとのことでしばらく待つことになりました。常に在庫を持つようにしてもらいたいと思います。

2人が参考にしています
2018-01-04
用途:
ラジコンボートエンジンのメンテ
対象商品:
34609206

通常はスチール製の607を使用していますが今回SUSの物を見かけましたので購入してみました。
ボート用エンジンベアリングは燃料と水の影響でメンテナンスを怠ると数日で錆びて使えなくなります。
今回この商品でテストして良好でしたらメンテが非常に楽になりますので期待しています。

ケージーエス株式会社 様2016-12-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34609215

素早い対応ありがとうございました。今後共よろしくお願いします

2021-02-05
用途:
浴室乾燥機のベアリング交換
対象商品:
34609215

10年経って壊れてしまった浴室乾燥機のベアリング交換をしました。交換前は音がうるさく、ストレスに感じていましたが、その悩みから解放されました。あとは耐久性がどの程度なのか、見届けていきたいと思います。

1人が参考にしています
大阪サイン株式会社 様2016-04-06
用途:
交換部品用
対象商品:
34609206

スチール製に比べ耐水性が高そうなので安心しています。1個づつ購入できるのがありがたいです。

2017-08-26
用途:
ハンドスピンナーのベアリング交換
対象商品:
34609215

最初についていたのがさび付いて回らなかったが、音も静かで非常によく回転します。

2015-08-07
用途:
オルタネータのメンテ用
対象商品:
34609206

商品選択の幅が広くて、しかも安く購入でしました
商品にも満足です。

2014-10-31
用途:
スケボーのベアリング
対象商品:
34609215

ベアリングボールがステレンスで重い感じがしますが、回転は滑らかで回転時に音がしません。
価格はスケボー専用の1/3以下でお得だと思います

1人が参考にしています
2013-02-25
用途:
弦楽器製作のジグ(フレットベンダー)の製作
対象商品:
34609215

手汗が付きやすい作業なのでステンレス製をチョイスしました。ホームセンターより格段に価格は安いとおもいます。個人工房にはありがたいです。

2014-08-21
用途:
誘導モーターの摩耗したベアリングを交換しました。
対象商品:
34609215

ステンレスで安価なベアリングを探していました。
良い品をありがとうございました。

2014-10-20
用途:
サビの嫌う場所に使用
対象商品:
34609215

ステンレスベアリングが安く短納期で購入できるので助かってます。