ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形のレビュー

平均満足度 4.79 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形 NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
279 / 税込 307
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-11
用途:
模型製作
対象商品:
34609827

内径の寸法精度をもう少し上げて欲しい。シャフトに通らない個体がある。

株式会社ワールドシステムズエンジニアリング 様2021-07-07
用途:
オリジナル製品の軸受け部に採用、とてもスムーズに作動もっと早く知っていればとおもっています。
対象商品:
34609802

MOTOR軸とドライブシャフトを接続していましたが少しの芯ずれが動きに現れ不安定でしたが両端を本品で支えギアー駆動で接続しました。回転は安定し調子上々です。モーター軸と駆動車太の位置関係が受に変更できるようになり大変便利になりました。製品の品位が大幅に向上です。

2021-01-06
用途:
◎ 電動ラジコン飛行機のベルトダウンのユニット。
対象商品:
34609784

◎ 安定した商品の為安心して使用出来ます、有難う御座います。

2020-10-21
用途:
ラジコンバイクの交換パーツとして
対象商品:
34609766

オリジナルのものより精度が高く性能の向上が期待できます。

姫路金子 様2020-01-11
用途:
ギヤボックス製作
対象商品:
34609784

小さなギヤボックスの作成に使用しましたが、ぴったりでした

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-08-09
用途:
軸受け
対象商品:
34609793

問題なくスムーズに回ります。
はめ合いも問題なく使えた。

2018-10-15
用途:
模型用に
対象商品:
34609827

有名メーカー品だけあって、全く問題ありません。
耐久性はこれからです

2018-04-25
用途:
良い回転です
対象商品:
34609802

精度、強度、問題なし。
グリスもしっかり入っているので安心して使えます。

2018-01-30
用途:
工作
対象商品:
34609793

2.5mm厚のMDF材の工作で使用します。
ツバ付きでピッタリはまって良いですね。

2017-11-15
用途:
回転体スタティックバランサーの製作
対象商品:
34609802

短納期でリーズナブルな価格で提供され助かります。フランジ部分も精度が良く出来ているようで、被測定物のシャフトを低摩擦で支持するアイディアを具現化できました。

2017-11-22
用途:
ハンディ粘着ローラーの軸受に使用
対象商品:
34609802

小さく安価なので少し不安でしたが、現物が届いて確認するとスムーズにがたつきもなく良いものでした。あとは寿命ですが、これは使い続けてみないとわかりません。

2017-11-30
用途:
ジェネレーターの部品
対象商品:
34609784

求めるサイズが単品で安く購入でき何時も重宝して居る

2017-07-26
用途:
機械のメンテナンスの為
対象商品:
34609793

ベアリングが破損の為同サイズの物が有り問題なく交換できました。豊富なサイズと規格品が有り助かってます。商品はNSKだけあって問題なく使用できました。

2017-01-11
用途:
模型パーツ
対象商品:
34609766

安くてしっかりしていました。良かったです。また必要な時は注文したいです!

2015-08-03
用途:
ミニロボットの製作作業
対象商品:
34609836

滑りもよく、全部が安心して使えました。

2014-12-20
用途:
趣味の模型
対象商品:
34609784

さすがに(NSK)スムースな回転です

2014-08-28
用途:
シャフト作動部分
対象商品:
34609827

細かいシャフト作動部分に使用しています、さすが<NSK製品>値段の割に精巧にできています、非常に作動もよく満足しております。

2014-06-28
用途:
ロボット製作
対象商品:
34609784

加工が簡単で取り付けも容易である。スムーズの動作がよい

2013-05-06
用途:
ロボット製作車輪軸受け
対象商品:
34609784

小型ですべりがなめらかに動き回転がスムーズである。また、強度がありロボット製作に良い。価格は安く手ごろである。