収縮チューブのレビュー

平均満足度 4.56 (837件のレビュー)
商品レビューを投稿する
収縮チューブ モノタロウ
モノタロウ
61 / 税込 67
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。 【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
837件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-31
用途:
工作機械の補修用など
対象商品:
18381265

品質に問題なく手頃な価格で助かりました。
また必要になれば利用したいです。

2021-09-09
用途:
線材半田付の絶縁カバー
対象商品:
18381256

熱収縮の反応が良く、仕上がりが良い。もっと長いものを希望する。

HairSalon DELICA 様2021-06-18
用途:
半田接続のメンテナンス。
対象商品:
18381238

非常にいいです、100均にもありますが細いのはありませんし伸縮度も悪いです。
この商品はリーズナブルで製品も良いですよ!

剛設備 様2021-09-16
用途:
バイクの電気系配線
対象商品:
34608691

バイクの電気配線に使いました。
収縮率は、まあまあでした。
厚みがあって良いと思います。

2021-07-06
用途:
ワイヤーハーネス作成
対象商品:
18381256

1mだとあっという間に使ってしまうので、5m巻きがあると嬉しい。

ピデスアート 様2021-06-26
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
55136515

バッテリー横の太い配線の保護に購入しました。
ここまで太いのはなかなか無いので見つかって良かったです。

2022-05-23
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
18381308

何の問題なく使用できました。後は耐久性が良ければ満点で満足となります。

2021-03-22
用途:
車の配線整備
対象商品:
18381308

複数のサイズのものを購入しましたが、フィット感、厚みも期待以上で、価格的にもお得感を感じる事ができました。

2021-05-16
用途:
キャンプのロープ先端
対象商品:
55136436

機能は申し分なし。こういうものは実店舗で見つけづらいため助かっています。

2022-02-14
用途:
自動車整備

以前にもサイズ違いを購入しましたが、今回小さめの物が必要となり購入しました。
サイズもばっちりで役立ちました。

2021-05-28
用途:
リード線はんだ付け後の絶縁
対象商品:
18381256

安くて便利、きれいに配線できるので重宝しています。

2021-03-28
用途:
バイクの電装品
対象商品:
18381283

サイズがいろいろあり、収縮後のサイズも表記されていて、選びやすい。加えて、安価で良いですね。

2021-03-15
用途:
工具類のグリップ部に使用
対象商品:
18381335

工具類のグリップ部分に使用したくて大きなサイズを探してコレを購入。
少し太い工具のグリップ部にも使えました。

2021-04-23
用途:
配線の保護です
対象商品:
18381238

細かい配線で隣の線とショートするのを防ぐために購入しました。使えますよ。

2021-03-16
用途:
靴紐の端の処理
対象商品:
55136393

たくさんはいらないので、長さ、金額ともに大満足です。もちろん紐の端処理もちゃんとできました。

2021-03-10
用途:
スマホの充電ケーブルの補強
対象商品:
18381283

iPhoneの充電ケーブルの端が切れそうになっていたので、このチューブを使って補強しました。ほとんど太さが変わらないので違和感なく使えています。

2022-01-27
用途:
配線接続用
対象商品:
18381292

少し使いたい時に助かります。品質は問題ありません。

明星大学 様2021-07-06
用途:
研究用の絶縁被覆
対象商品:
18381362

研究用の絶縁被覆として、線の外径調整のために使用しました。用途を満たしています。

2021-02-13
用途:
弱電関連の結線時(半田付け)の絶縁として使用
対象商品:
18381247

以前は秋葉原の専門店で購入していたが、ここ数回はモノタロウで購入、特に問題無く活用出来ております。

2021-03-17
用途:
細線はんだ付け時の絶縁
対象商品:
18381344

1mm径はホームセンターで見かける事が無いので重宝してます。せっかくなので長尺を買いました。
強いて言うなら透明にも5m品があると嬉しかったです。