収縮チューブのレビュー

平均満足度 4.56 (837件のレビュー)
商品レビューを投稿する
収縮チューブ モノタロウ
モノタロウ
61 / 税込 67
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。 【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
837件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

2025-07-24
用途:
コンセントプラグの加工
対象商品:
18381283

コンセントプラグのトラッキング対策に購入
思った通りうまくいきました。
もうひとつ小さいサイズのほうがよりよかったかもしれない、、安いのでまた買います。

2025-07-14
用途:
つまみ部分の保護

長すぎず短すぎず、種類豊富でそれでいて価格はリーズナブル。安いので失敗してもどんどん使える、品質も良く客先に大変満足して頂けました。リピート致します。

国立大学法人千葉大学 様2025-08-21
用途:
接続ケーブルの絶縁

簡単に設置できて使いやすい。安価で入手できる。長さも適度である。

株式会社清和光学製作所 様2025-05-21
用途:
配線作業、特にコネクターの半田後の絶縁

適当な長さと安さが良いです。箱で買う程の使用量が無い方には非常に良い。
性能は大手と変わりません。この量なら使用範囲でサイズをそろえるのにハードルが下がります。

2025-06-20
用途:
結線部の皮膜

使う頻度は少ないので、少量販売は助かります。微妙にサイズが合わないこともあるので、より短く(少量)近いサイズ2~3種抱き合わせ販売があるとよい。

2025-06-08
用途:
自動車修理

劣化したハーネスを繋ぎ直しました。チューブのサイズが豊富で、単品で購入出来るのが良いです。幾つかのサイズがセットになっているのでは、使わないサイズは投げ物になります。

2025-08-01
用途:
電線

電線のつなぎ目とかの保護に購入しました。 お値段リーズナブルなので助かります。

2025-06-05
用途:
電気配線絶縁用

使用箇所により長さを切り使用出来ました。収縮性もよかったです。

ADACHI・EDS 様2025-03-19
用途:
抵抗やダイオードのリードの絶縁に使用

φ1mmの収縮チューブ、抵抗・ダイオード・LEDのリード線の絶縁に重宝しています。

1人が参考にしています
2026-03-01
用途:
オートバイ配線修理
対象商品:
34608707

サイズが豊富で安い!
いつも使ってます
すぐに届く!
品質も問題無し!
今後も引き続き使わせて頂きます

橋本商店 様2025-07-13
用途:
電気配線加工時

十分な実用性があり問題なし。安価で満足しています。

2025-07-07
用途:
趣味での工作
対象商品:
18381256

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2025-06-28
用途:
車のメンテナンス

サイズがいろいろ有りリピート購入しています。収縮具合も問題ありません。

2025-12-08
用途:
配線作業
対象商品:
18381238

価格も安くずっとリピートで買っている間違いない商品。

2025-06-11
用途:
銅線保護

大量に買う必要がなく、1本単位で購入できるのがいいですね。

2025-02-14
用途:
DIY

熱収縮チューブは長さよりも種類を揃えたいので、切り売りがとても嬉しいです。カラー展開もしてもらえたらなお良いと思います。

2025-03-13
用途:
柄のすべり止め

レーキのパイプ柄を交換するのに、すべり止めとして使用しました。
直にパイプが触れるより感触が良くなって調子いいです。

2025-10-30
用途:
電気配線

常備品です。安価で品質も良いので、満足しています。

2025-04-13
用途:
ナビ、オーディオ等の配線加工時の絶縁処理
対象商品:
18381256

価格が安く、種類も豊富で助かってます
品質に何の問題もありません
配達が早いのも便利です