収縮チューブのレビュー
- 用途:
- 配線接続
ハンダ配線接続部の絶縁に使用しました。
用途に合った形状を選択できてありがたい。ドライヤーでの縮具合も良い感じです。耐久性は不明ですが野外で使用しないので必要充分かと感じます。
- 用途:
- 車、船舶の配線作業
- 対象商品:
- 18381396
濡れる部分への配線作業にもハンダした上にグリースを塗りこちらの収縮チューブで養生すれば浸水の心配も少なく銅配線の断線トラブルも減り大変重宝しています。
- 用途:
- クルマの配線処理に
- 対象商品:
- 34608691
色んなブランドがありますが、収縮チューブの良し悪しが分からない素人なので、お手頃価格のモノタロウブランド。半田で結線したところに、念のため二重に巻いて使っています。サイズが豊富なのが良いです。
- 用途:
- 配線の結線で
- 対象商品:
- 34608673
この手の商品は、個人的には差がわからないので値段で決めています。
以前は、100均の物を買っていましたがいつの間にか店頭から無くなってしまったので、値段も安いこちらの商品を購入しました。
安いので、ある程度のサイズを用意しておけばイザという時に便利です。
- 用途:
- 自動車整備の結線で使用
- 対象商品:
- 18381247
断線箇所の補修に使用。
普段使用している日立のものと比べても遜色ありません。
防水が必要ない部分では、必要十分だと思います。
継続して購入しようと思います。
- 用途:
- 電子工作の配線
- 対象商品:
- 55136384
細いサイズのチューブが0.5mm刻みであり便利です。お値段もリーズナブルですので、5mmから下をすべて揃えておくと、ビッタリのサイズのものを使うことができて、出来上がりかきれいです。おすすめします。
- 用途:
- 自動車の配線の接続作業時
- 対象商品:
- 18381256
価格、品質ともに他社製品と比べても問題無くいつもリピート購入しています。使用する配線の太さに合わせて何種類かを使い分けています。梱包の関係で折れ目が付いていますが、熱して縮めば全く問題ありません。
- 用途:
- 電気の配線の半田へ都合時
- 対象商品:
- 18381238
細いリード線のハンダ結合時に径の小さなものを探していたのですが、なかなか思うようなサイズが探せず苦労しました。ここでは安価にいろんなサイズが手に入るので、何種類かのサイズを少しづつ頼めましたので良かったです。