収縮チューブのレビュー

平均満足度 4.56 (837件のレビュー)
商品レビューを投稿する
収縮チューブ モノタロウ
モノタロウ
61 / 税込 67
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。 【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
837件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-04
用途:
コネクターのハンダ部絶縁
対象商品:
18381247

コネクターのハンダ付部分に絶縁処理にて使用しています。普通に使えますので、毎回注文しています。

2022-02-17
用途:
配線の接続部の保護
対象商品:
34608716

端子と配線の接続部保護に使用しました。コスパが良くて助かりました。

2021-11-15
用途:
カーオーディオの配線加工
対象商品:
18381274

オーディオ裏のスペースが狭く、出来るだけスペース確保の為、ギボシではなく、直接配線を繋ぐのに使用しました
配線の太さに合った収縮率の物を選べば、隙間無く収縮し、強度も問題ないと思います

3人が参考にしています
2021-12-28
用途:
配線処理に使用してます。
対象商品:
18381247

以前から定期的に各サイズ購入してますが、品質が変わった?
艶消しから、半艶に成り厚みが少し増した?感じがします。
今までの質感に慣れてたので、若干戸惑いが有ります。
商品自体は問題なく良い物です。

2人が参考にしています
2022-02-22
用途:
配線用
対象商品:
18381274

狭い場所や目立ちたくない所には良いと思います
配線を束ねるのにも使えてよいです

2022-05-17
用途:
配線作業
対象商品:
18381283

普通の熱収縮チューブ。安価でサイズが揃っているのが良い。

河守モータース 様2021-12-26
用途:
自動車の配線修理・用品取付
対象商品:
18381238

よく使うので任意の長さに切れるように、長い物を購入しました。
使い勝手は良いです。

2021-12-26
用途:
ハンダ付け部分の絶縁
対象商品:
18381238

200℃のはんだをした直後に、こて先を変更せずに使えるため、非常に便利。

2022-07-05
用途:
配線
対象商品:
18381378

安くて使い勝手もよく、モノタロウブランドで十分満足してます。

2022-10-07
用途:
電気工作

普通です.他の太さとのセットがあればよいかと思います.

2021-12-26
用途:
ボルトの絶縁
対象商品:
18381292

ボルトを電気絶縁するために使用しています.他社製品より厚いように思います.信頼性が高いように思いますが,バカ穴径を大きめにする必要がありました.

2021-08-12
用途:
配線のカバーに
対象商品:
34608682

スイッチを最近のものに交換する時に、ねじ止め式の端子から、差し込み式の端子に変るのでVAの被覆が長く剥かれているので、そのまま差し込むと導線が露出してしまうので、スイッチボックスの中でチューブで覆った。導線を切断するとスイッチの取付位置まで届かなくなるので助かった。太さの種類がたくさんあり、いろいろ選べるのでよい。

2022-09-19
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
18381326

送料がかかるので、他の商品とまとめ買いすればコスパは良いです。

2021-10-15
用途:
自動車に
対象商品:
18381308

念の為の雨水からの保護のために使いました。配線レイアウトにきれいに収縮ししっかり保護できそうです。

有限会社TKくらぶ 様2021-06-27
用途:
自動車の配線加工後の絶縁と曲がり防止の補強に利用しています
対象商品:
18381265

自動車の配線加工後の絶縁と曲がり防止の補強に利用しています
配線加工は 純正の配線を壊してしまった際の補修や
電気を要するパーツの取り付けの際に配線制作
こういった時の配線接続延長等の加工を施したのちに
収縮チューブで絶縁を行います
補強とは
朱淑チューブを施したのちに
2重 多い時は 3重 に重ねて
補修部分が曲がりずらい様に活用しています
私は太さをいくつも購入しているので
配線の太さに合わせ活用します
いろいろな太さを用意いただいているので
とても助かります
耐久性も問題ないと思っています
(実際にトラブルなし)
低価格でよい品物をご提供いただき
感謝しております
モノタロウさん ありがとうございます!

2021-09-03
用途:
CVTFの端末処理
対象商品:
18381292

色々なサイズが1本から安価に購入できるのでとても良いと思います。当方が多用するVCTF-2C-0.75に7mmサイズがピッタリなので、重宝しています。

2021-08-21
用途:
自動車の配線
対象商品:
18381353

しっかりと厚みもあり5Mもあるので助かります。
出来れば透明も5Mの商品があると助かります。
線をまとめるときに透明の方がありがたいです。

2021-06-12
用途:
コルゲートチューブの止めに。
対象商品:
18381448

内径5mmのコルゲートチューブの両端を止めるのに使用しています。
両端を止めるのにテープだと汚くなって来るが、これだと見た目も良いので、こちらを使用してます。
収縮後、丁度いい感じに締め付けてくれます。
若干肉は薄い感じはしますが、配線などを束ねるのには十分ですね。

2022-01-04
用途:
釣具のパーツ作り
対象商品:
18381238

安い上に0.5mm単位で選べるのでお試し感覚で使えるので便利

2021-07-10
用途:
バイクの線をまとめるのに使用
対象商品:
18381317

バイクのウインカーを交換したり、バッテリーから充電器用のプラグを出したりする際、その線をきれいに束ねたりするのに使いました。線を通した後、ドライヤーで温めるだけで縮んでくれるのがすごいです。初めて使ったときは感動しました。