丸型レジスターのレビュー

平均満足度 4.68 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸型レジスター NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)
599 / 税込 659
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-12
用途:
公営住宅修繕作業
対象商品:
34658014

昔の協和丸型レジスターの代替え取替作業に使用。蓋が外せるため大変便利です。今後も使いたいです

2023-07-17
用途:
換気
対象商品:
34657971

部屋の通気口として使用しています。子虫の侵入もなく、不要な時は閉じることができるので良い。

2人が参考にしています
公立学校共済組合 様2023-04-29
用途:
換気口の取り換え
対象商品:
34657971

内側の部分を片手で簡単に外せますので、メンテナンスが簡単にできます。価格も良心的で大満足です。

2人が参考にしています
2022-01-04
用途:
マンションリフォームに使用
対象商品:
34658005

築年数の20年経過したマンション 内装張替えた際       以前からある物が黄色に変色 観た目も悪いので       新しいものに交換 従来のダクト同サイズ ワンタッチで取り付け出来ました。価格が手頃なので助かります。

1人が参考にしています
ものづくりナカハラ 様2023-05-03
用途:
リフォーム
対象商品:
34658023

古くて錆が出て回転しなくなったスチール製の物と交換した

2021-09-30
用途:
通気口の蓋
対象商品:
34657987

倉庫の湿気の為、通気口を開けたので蓋を設置しました。アミ付で虫よけになり良い買い物ができました。反対側に小さい換気扇も設置しました。

1人が参考にしています
株式会社 藍工芸 様2021-10-27
用途:
お店の排気口として
対象商品:
34657996

取外しができるためメンテナンス性に優れとても良いです。

株式会社大川工務店 様2021-02-25
用途:
室内メンテナンス時
対象商品:
34657996

古いのを新しく交換にて、新しい方が外径が多少大きくなっており使いやすい

1人が参考にしています
2020-06-23
用途:
発電機防音ボックス製作
対象商品:
58934066

本来の用途と違いますが、ホンダeu16i用ボックス製作に購入しました。他社のレジスターのシャッターが3巻ほどのネジ式なのに対し、この製品は90度ほど回転させると外れるロック式です。頻繁な着脱の耐久性は不明ですが(本来用途外なので自己責任)、発電機のフタにはこっちが具合良さそうです。

2020-04-24
用途:
換気口交換
対象商品:
34657971

掃除をしようとしたら、壊してしまい購入しました。
以前使用していた物はグリル部が外れなかったのですが、この商品は簡単に外すことが出き、
掃除も楽です。
お値段も安いし、大満足です。

2019-09-05
用途:
住宅のリフォーム
対象商品:
34657987

メーカー品なので問題点も何も無い。使い勝っては良い。

1人が参考にしています
2018-11-15
用途:
屋内の換気口
対象商品:
34658014

古いものと交換、同じメーカーであったがサイズが若干小さめでシリコンを多めにつけて対応

1人が参考にしています
2018-04-07
用途:
経年劣化交換
対象商品:
34657971

古くなると黄ばんできます。
古さを感じるので、交換します。
色合いが、シルバーグレーなので、周りになじみやすい。

田島工務店 様2018-02-22
用途:
住宅:ガスレンジの給気用
対象商品:
34658005

シンプルで操作が分かりやすいので良いと思います。造りもしっかりしています。

2023-01-09
用途:
今取り付けてあるレジスター劣化のため交換すること
対象商品:
34658005

現在のレジスターと形状はネジ4本で取り付けており購入したものは直ぐに取付はできませんでしたので購入したレジスターに取付の為に穴をあけ無事に取り付けて完了しました。
取付穴までは気が付きませんで少し失敗しました。

1人が参考にしています
2017-02-12
用途:
開口部破損につき交換
対象商品:
34658023

白系にて部屋とマッチし良かったです。開口部の開け締めもスムーズで快適です。

2015-02-03
用途:
室内の換気口交換
対象商品:
34658014

以前、室内に付いていた換気口が開閉出来なくなり、困っていました。
以前のものは中央部が外れないタイプで、商品を調べているうちに、中央が外れるタイプのものがあり、設置後も清掃できるので大変便利です。

2015-03-13
用途:
住宅の通気口取付
対象商品:
34657971

色々と探したが、一番価格が安価だったため購入。満足しています。

2014-04-14
用途:
吸気用
対象商品:
34657971

まだ使って居ませんが、バラせるのでホコリが付いたときなど掃除が簡単に出来そう。