ビニールチューブ(白)のレビュー

平均満足度 4.37 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
609 / 税込 670
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-30
用途:
電気配線の接続圧着端子用に使用
対象商品:
34690022

チューブは問題なく使用できますが選択の段階で圧着端子のサイズとチューブのサイズの正確な表示が欲しいです

2人が参考にしています
2023-06-08
用途:
電気配線圧着端子露出受電部絶縁保護用
対象商品:
34690144

小巻での販売が無いので助かりました。以前は200m単位で購入しておりました。

株式会社A'Train 様2022-12-08
用途:
線番の識別
対象商品:
34690022

秋葉原で小売りで販売しているところで取り扱いが無くなり、困っているところで見つけました。使用に全く問題ありません。ありがとうございます。

1人が参考にしています
エイゼット株式会社 様2022-12-03
用途:
配線作業のマーキング
対象商品:
34690241

通常、定尺での出荷が多いですが、モノタロウ短尺での出荷が有るのでとても重宝します

有限会社 斎藤電気工事 様2022-05-11
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
34690022

適度に柔らかく印刷も鮮明にできて問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2021-11-27
用途:
線番 マークチューブとして
対象商品:
34690232

MAXのチューブライターで使用。
インクリボンもMAXの通常品でOK。
普段はΦ3.5mmの純正チューブを使っていますが、今回、AWG14に挿せるものが少量必要になったので、これを試しに購入しました。

1人が参考にしています
2021-07-05
用途:
制御盤組立配線、及び盤改造現場配線
対象商品:
34690092

この時期は寒くなく、気温も高いので、チューブもしなやかで使用しやすい、冬の時期はやはり固くなるので、それなりにヒーター等使用します。他メーカーは、使用していませんので、良い商品か、比較表などがあれば良いと思います。

テクループ 様2020-02-26
用途:
設備改造の配線作業
対象商品:
34690171

チューブの腰が強く、私共使用のチューブマーカーではうまく印字できませんでした。チューブを熱風であぶり柔らかくしてから印字しました。もう少し柔らければ文句ないのですが。

2人が参考にしています
有限会社 中央技研 様2019-07-07
用途:
電動機械メンテナンス用
対象商品:
34690092

10m単位の小袋販売に感謝しています。100m単位では多過ぎて困りますので。

2019-10-29
用途:
配線製作
対象商品:
34690275

納期、商品品質は満足です。もう少々価格面を考慮して欲しい。

株式会社VISIONIX 様2018-08-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34690117

艶があり、すごくキレイに印字できる。
チューブマーカーの性能か悪くてもチューブの選定で髄分と違いが出る事がわかった。

1人が参考にしています
2018-09-27
用途:
制御盤内の配線
対象商品:
34690187

1.25sq,2.0sqの圧着端子の絶縁保護、マークチューブとして使用しています。全長が5m、10mがあり無駄なく注文がでます。

2019-05-30
用途:
機械配線の電線マーク番号
対象商品:
34690275

注文長さが少量で注文できるので助かります。
特に問題なく使えました。

2017-06-15
用途:
電気配線チューブマーク用
対象商品:
34690232

私のような小規模の会社にはちょうど手頃な長さ単位での販売で良かったです。

株式会社メイセイ 様2017-10-23
用途:
印字してマークチューブとして使用
対象商品:
34690214

チューブ自体は全く問題ありませんがもう少し安いと言うことなしです。

八畝ヶ畑団地自治会 様2017-05-12
用途:
シーケンサ回路作成
対象商品:
34690214

10m注文しましたが、少し不足したので追加注文しました、100m単位の
注文では多くの余りが出ます10m単位の発売に感謝しております。

2020-03-29
用途:
配線作業

内径3.2Φの物を200m購入
KIV1.25の電線にやっと入る感じ
端子には強く押し込まないと入らない
本当に3.2Φか確かめたら
3Φですね。
どういうことなのでしょうか?

1人が参考にしています
株式会社メイセイ 様2018-02-09
用途:
マーキングして電線に通す。
対象商品:
34690275

指定して買っているので満足はしていますが、もう少し安いと言うことはないです。

2016-10-17
用途:
配線加工時
対象商品:
34690117

初めての購入でした。現在使用のものより硬い感じがしました。

電修技研 様2016-03-07
用途:
制御盤製作
対象商品:
34690302

少量で買えるのがいい