深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間のレビュー

平均満足度 4.86 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
269 / 税込 296
ラジアル内部すきまC3
88件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 プレザ 様2020-02-02
用途:
軸受の交換
対象商品:
34726991

全く問題なく装填できました、ほとんど揃うので助かります。

2019-09-24
用途:
バイク部品
対象商品:
34726973

バイクエンジンのオーバーホールに使用しました。純正価格より安く購入出来きメーカー品であるので安心です。

2019-08-15
用途:
125ccオートバイエンジン
対象商品:
34726991

レース用オートバイのエンジン オーバーホールの際に使用しました。
精度、耐久性も問題なく、純正品よりかなり安いので重宝しております。
発注から受取までが速いので助かります。

2020-04-19
用途:
機械修理
対象商品:
34726991

ベアリングについては満足している。
商品の発送が速くて良い。

2019-02-21
用途:
ミッションギアのベアリング
対象商品:
34726946

ミッションベアリングの交換のため購入しました。
純正のものと比べても遜色がありません。
交換後も
異音もなく問題なく使えてます。

ジールデザイン 様2019-12-11
用途:
ベアリングです 他の使い道はないと思います
対象商品:
34726982

ヤマハ純正品と同等、又は以上の品質ですが
純正品よりかなり安価で助かります

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-01-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34726955

アドレスV100のギアボックス内のベアリングが大破してしまったので購入し交換しました。
純正の半額以下ですが、問題なく使用できています。ギアオイルの管理さえしていれば数年は使用出来ると思います。

2018-12-18
用途:
バイクの部品取替え
対象商品:
34726973

天下のNTNベアリング使用感は良いに決まっていると思いまして使用しました。耐久力も有るでしょう。

2018-09-29
用途:
バイクメンテナンスで使用
対象商品:
34727016

クラッチバスケットのベアリング交換で使用しました。
安心のメーカーなので心配なく投入できました

2019-05-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34726973

田植機前輪軸受ベアリングの交換に使用しました。モノタローでC3隙間タイプを簡単に入手することができ助かりました。(高価な軸付ベベルギア破損前に交換することができました。)

2018-06-02
用途:
バイクのエンジン修理
対象商品:
34726982

バンバン(RV90)のエンジンO/Hに使用しました。ベアリングに関しては純正品より安価に手に入るのでありがたい。ベアリングの隙間与圧を正確に把握、もしくは自分で判断できる方は純正品を注文するよりお得です。

2018-04-12
用途:
機械のメンテナンスに
対象商品:
34726991

価格もお値打ちで 入荷も早く 大変助かりました、次回も利用しようと思います

2018-06-30
用途:
V100クランク
対象商品:
34726991

V100クランク、、、純正品より安く交換出来てGood
セットでクランクオイルシールもあると良いな!

バイクショプ トモダ 様2019-03-24
用途:
二輪整備
対象商品:
34726991

やはり安心のベアリングなので購入しました。これからも使用したいと思います。

2018-06-29
用途:
sj30ジムニートランスファーオーバーホール
対象商品:
34726991

sj30ジムニーのトランスファーも30年もの。オイル漏れを起こし始めたのでオーバーホール。安心のNTN。新品で特に問題なし。

2018-08-10
用途:
オートバイの整備
対象商品:
34726955

低価格。高品質。数多くベアリングを扱いましたが、不具合不良一度ありません。またお世話になります。

2018-03-03
用途:
原付のメンテナンス
対象商品:
34726946

定番のC3隙間です。ミッションベアリングの交換で使用しました。

2018-05-21
用途:
5SU6ジョグのギヤ修理
対象商品:
34726955

自分の失敗で6003を6203と間違い発注。 
結局近所のホムセンで6003ZZ標準隙間!に。
オープンは無いし。 しかも高いし。 (T_T)
番号は小さい文字ですがしっかり読みましょう。

1人が参考にしています
Boon 様2018-01-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
34726991

使用にかんしては不具合も不満もなく又購入したいです

2018-01-20
用途:
コンバインの足回り
対象商品:
34726982

オイルシールで塞がれている為韓国製では再修理が心配なので信頼出来る部品を使いました。