深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間のレビュー

平均満足度 4.60 (57件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
569 / 税込 626
57件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-29
用途:
バイクのホイールベアリング
対象商品:
34728337

純正の代わりに使用しました。数万キロ走行してますが特に問題なく使用できています。

2022-12-25
用途:
バイクのレストア
対象商品:
34728355

バイクのレストア用として購入しました。
ネットなどで1台分セットで売っていたりしますが
自分で調べたり、現車の部品を確認して購入しました。
1台分で5個購入しましたが
断然に安く上がりました。
ありがとうございました。

2022-12-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34728346

GT50のリアホイールOHに使用しました。
価格も安く性能も問題ないと思います。

2022-08-31
用途:
tl125s イーハトーブ 修理
対象商品:
34728346

tl125s イーハトーブ 修理で使用。手持ちがなかったので気休めに古いベアリングのグリス交換で取り付け。次回タイヤ交換する際に交換しようと思って購入しました。取り外したものがフロントが6301,リアが6302だったのでこちらを購入しました。

2022-06-06
用途:
自動車トランスミッションのオーバーホール
対象商品:
34728382

製品は規格品なので問題ありません。
配送がポスト投函で届きました。
精密部品故衝撃厳禁のはずですが
薄い緩衝材が貼られた封筒で郵便受けに入れられた姿を見て
投函から配達までの扱いが不安になりました。
今後モノタロウにベアリングを注文する際は、
ポスト投函ができない数量で注文するようにします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

Salve! 様2022-08-22
用途:
バイクホイールのベアリング
対象商品:
34728364

ホイールのベアリング交換に使用。品質はNTNなので問題なしです。安価で納期が早く助かります。

2022-01-19
用途:
ZRX400の整備で使用
対象商品:
34728364

ZRX400のハブベアリングの打ち直しで使用しました。純正同等品で問題ないと思います。

2021-10-24
用途:
バイクのホイールメンテナンス時
対象商品:
34728364

劣化していた訳ではないが、ホイールを外したのでついでに交換した。安いし性能も良く信頼できる製品。
このメーカーの製品を選んでおけば間違い無いと思える。

2022-06-10
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
34728355

純正品と同じ品質の製品を他店よりかなりやすく購入できました。

2022-06-06
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
34728355

他の店も調べたのですが品質も良く安く購入できました。

マルチカラー 様2021-07-30
用途:
ホイール用ベアリング交換に使用
対象商品:
34728373

c3なので 回りは 鈍い ですが ストリートでは
ゴミ 水等 入らない為 大丈夫です。

2022-03-07
用途:
バイクのメンテナンスで使用
対象商品:
34728373

カワサキ純正部品と同じですので全く問題ありません
他で純正部品を購入するより安くて助かります。

2020-12-12
用途:
ハブ
対象商品:
34728355

ハブベアリングとして、いつも利用させて頂いています。

2020-09-06
用途:
バイクのホイールベアリング交換
対象商品:
34728355

特に不具合なく定期的に交換しています。
今のところ満足しています。

後藤商会 様2020-07-30
用途:
バイクのホイールベアリングに
対象商品:
34728355

シールタイプ、c3スキマ 安く買えました!
次回も頼むと思います。

2020-01-21
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34728364

バイクのホイールベアリングに使用しました。
純正品の代用です。
ホイールベアリングの異常は、なかなか分かりにくいので、距離数で定期交換してます。安価ですので
助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-11-02
用途:
GSX400インパルスGK79Aのホイールベアリング予備
対象商品:
34728364

GSX400インパルスGK79Aのホイールベアリング予備として購入しました。
走行距離もかなりあるので、近いうちに交換しようと思います。

2019-12-20
用途:
ホイールベアリングの交換
対象商品:
34728382

商品の品質には全く不満はないが、C3はいつも欠品しがちで欲しい時に手に入らない。
一度欠品すると平気で半年待ちなどになるので、モノタロウで買えるかどうかはほとんど運次第になっている。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-07-10
用途:
軽自動車のリヤハブベアリングに使用
対象商品:
34728364

モノタロウさんでは様々なベアリングをライナップ
して頂いていて価格も安価なので使用というより試用を
したくなるんですね。
今回はこれを使用し自家用車で乗って見て様子見です。
今の所は問題は無く静かに走らせて貰っています。

2019-02-04
用途:
マグネトー修理に
対象商品:
34728364

安心して使える品質です
ゴムシール型を選んだ理由にマグネトーロータのシールがフェルトで心もと無い構造で雨などに弱いため今回強化の為に購入しました。
ゴムシール型べアリングは別体ミッションにも使用し良い結果が出てましたので今回マグネトーもそうしようと考えました。