ディープインパクト用ソケットのレビュー

平均満足度 4.56 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディープインパクト用ソケット 大阪魂
深い場所での作業にご使用いただけます
52件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-16
用途:
車両メンテナンス用に
対象商品:
34753214

タイヤ交換用に購入。問題なくエアーインパクトで使用しています。

2015-08-04
用途:
仕事でのタイヤ脱着、その他作業
対象商品:
34753232

メインはタイヤの脱着に使っています。
薄口では無いので、社外ホイールなどは入らないこともありますが、ほぼ問題なく使っています。
値段も安く、割れたら買い直すつもりです。

2015-03-18
用途:
自動車整備
対象商品:
34753223

1年使い続けました。
今のところは使用できてます。
インパクトレンチの能力
最大トルク840N・m、トルク出力540N・m、打撃数2100/分
参考までに。

桂モータース 様2016-01-11
用途:
自動車整備
対象商品:
34753232

手ごろな値段で満足しています。

2015-03-16
用途:
車両修理作業
対象商品:
34753205

Hが30mmに期待し購入しましたが28㎜で少しネジに届きません。これは他の用途で使えるので良いのですが35㎜位の深さのものはありませんか? 他は問題ありません満足してます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

2015-12-17
用途:
車両整備
対象商品:
34753232

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

2014-08-19
用途:
トヨタ フォークリフト 2tのタイヤ交換
対象商品:
34753293

トヨタフォークリフト2tのフロントタイヤ交換時
重宝してます。インパクトはありますが34㎜、工具専
門店では高いし、量販店では28㎜までしかありません。
手回しでは重たい位なので購入後、助かってます。

2014-08-02
用途:
単管足場の固定用
対象商品:
34753214

問題ない商品と思います。
ただ、注意欄に、【ピン・リングは付属していません】とだけ表記していますが、参考Oリング寸法を追記していれば、★★★★★

二度手間注文が省けます。

2014-11-03
用途:
ナットの締め付け
対象商品:
34753266

サイズがホームセンターで探せず、助かりました。

2014-11-09
用途:
電柱への装荷物の取り付け作業
対象商品:
34753257

この耐久性でこの価格なら良い商品だと思います。もう少し肉厚が薄くなると五つ星です。

2013-12-10
用途:
エンジンの10ミリボルトの取り外し。
対象商品:
34753171

オイルパンのようにボルトがたくさんあっても、エクステンションなしで手早く作業ができますから、とても重宝しています。

2013-09-30
用途:
車両整備
対象商品:
34753275

他のサイズも使用していますが、何の問題も有りません。

2013-08-30
用途:
車検整備に使用
対象商品:
34753293

格安で満足しています、もう少し大きいサイズを希望致します!!

2013-02-14
用途:
冷凍機メンテナンス
対象商品:
34753223

価格が安くとてもよい。できればピン、リングも付属してほしい。

1人が参考にしています
コスモプランニング 様2013-01-25
用途:
ダイハツ系 ドライブシャフト交換時
対象商品:
34753293

特に 問題無く使用可能です。 36mmも 販売してほしいです

1人が参考にしています
2012-09-03
用途:
車のホイールナット、クランクプーリーボルト
対象商品:
34753232

インパクトレンチにて使用しました。
ソケットが割れたりする事無くちゃんと使えます。
表面処理はざらざらしたサンドブラストのような仕上げで滑ら無いです。

2013-02-19
用途:
修理作業
対象商品:
34753214

いまのところ問題ありません。

2人が参考にしています
千勝工業 様2012-09-02
用途:
鉄骨建て方
対象商品:
34753293

満足 36mm  7分のソケットが欲しい

2012-07-27
用途:
自動車整備に使用
対象商品:
34753205

昔あった、分厚い肉厚の工具です。狭いところには、使えませんが、安いので、普通のところに使います。継続使用したいので、もっと薄肉にしてもらうとありがたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

2012-02-27
用途:
自動車整備
対象商品:
34753257

大手のインパクト用ソケットとなんら遜色なく使うことができています
今後も使っていきたいしサイズも拡充していきたいと思います

1人が参考にしています