レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型のレビュー

平均満足度 4.92 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型 CKD
CKD
2,540 / 税込 2,794
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大下木材 様2022-03-29
用途:
MAX AK-615Pのエア漏れ修理
対象商品:
05719567

MAX AK-615Pのレギュレーターからのエア漏れから交換しました 純正品は販売していないので、ネットで調べたら、このレギュレーターがヒットしました 新しいコンプレッサーを買うことは惜しかったので、このレギュレーターに交換してから正解でした ただ交換にはほとんど全部ばらさないといけないので、多少の苦労はありました 届いた時点で設定圧力が低めに設定されていたのか、エア漏れしたのですが、設定圧力を高くしたらエア漏れなくなりました

1人が参考にしています
2021-09-14
用途:
コンプレッサーの圧力制御
対象商品:
02098494

価格が手ごろで、配管もしやすく問題なく使えました。小さく高性能であることが、意外に高圧配管作業には欠かせない要素です。そのために購入しました。

2020-12-08
用途:
MAXエアコンプレッサーAK-615Pの修理
対象商品:
05719567

MAX AK-615Pシリーズのうち、カプラー2個口モデルのAK-615PIIにて純正採用されているレギュレータです。1個口モデルのAK-615Pは、もう少し小型の日本精器BN3R21-8が使用されています。
筐体はほとんど同じ為AK-615Pでも使用可能ですが、BN3R21-8は電動モーターユニットの脱着無しに交換可能なのに対して、B2019-2Cを使う場合は少なくともモーターユニットは脱着しなければ交換が出来ません。個体差で高圧スイッチと干渉する場合もあり、高圧スイッチや電磁弁回りを分解しなければいけない場合もあります。
少し作業には手間取りましたが、交換後は圧力調整が安定して出来るようになりました。

5人が参考にしています
2019-06-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02098494

特に不具合も無く普通にエアーチューブに接続出来ました。値段がもう少しリーズナブルであればメンテナンス期間を短縮出来て良いと思います。

2019-05-28
用途:
玩具に使用
対象商品:
05719551

もうすこしハンドルのネジがスムースに回し易ければ100点です

2018-03-13
用途:
塗装作業時
対象商品:
05719567

エア調整時のレスポンスもよく、作りもしっかりしています。あとは耐久性に期待します。

2017-05-21
用途:
エアーアコンプレッサー用
対象商品:
05719567

全く問題なく使えてます。MAXコンプレッサー純正パーツの半値以下でした。勇気持って流用にトライして大正解でした。

2016-12-08
用途:
機械修理
対象商品:
05719567

MAXの純正品が生産中止で修理不可能となっていましたがこの製品はピタリと同じで無事修理できました

2人が参考にしています
2016-08-08
用途:
コンプレッサーの圧力調整用
対象商品:
05719567

安価な中華製品よりも信頼性と耐久性重視でメーカー製の物を選びました。コンパクトで使い勝手も良いですし、性能もバッチリです!!

2017-08-27
用途:
MAXのコンプレッサーの交換部品として使用
対象商品:
05719567

交換してみて不都合はありませんでした。サイズもつまみもほぼ交換前と同じ。 古い機種でだましだまし使用しておりましたがもっと早く交換すべきでした。

有限会社フジオートサービス 様2016-01-05
用途:
経路末端のエアー圧調節
対象商品:
05719567

今までエアー圧調節に中国製レギュレーターを使用していましたがエアーフィルターからエア漏れがあるためフィルターなしタイプに交換しました。
CKDは安くて安心して使えると思います。
まったく漏れなくなりました。
経路のエア漏れは年間で結構な電気代がかかりますので元は取れると思います。

2014-05-02
用途:
空圧プレス機圧力調整用 交換部品
対象商品:
02098494

小型軽量であってスペースを取らず、配置に制約が少ない。
表示画像は参考で有るためCKDのホームページ等にて規格など、確認の必要有り。

1人が参考にしています