シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)のレビュー

平均満足度 4.86 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所
【用途】高さ調整、隙間調整など
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-30
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
34778161

キャリパーのオフセットの調整用に購入しました。
サイズが豊富なので何枚も重ねるのではなく1枚で決められるので助かりますあ

2021-12-12
用途:
ブレンボ キャリパーのセンター出し バイク
対象商品:
34777942

初めてシムを購入したが、おもいのほか色々な厚さが選べるのに驚いた。今までキャリパーの調整をやった事が無かったので奥の深さにワクワク。やればやっただけ成果が出る、それと、モノタロウさんの出荷の速さにも驚き、私はせっかちなのでネットの買い物で出荷が遅いのにいつもイライラしてた。おかげで気持ち良く買い物ができた。

1人が参考にしています
2021-11-22
用途:
ブレーキキャリパーのセンター出し
対象商品:
34778091

計測した通りきっちりセンターが出て満足です。
ただ、ほかの厚みのシムも併用しており、取り付け時に取り違えないように気を付けていますが、製品にサイズの打刻を入れてもらえると助かります。いちいち確認にノギスで測らなければいけないので星1個減らしました。

2人が参考にしています
2021-12-22
用途:
自転車フロントチェーンリングのアライメント
対象商品:
34778186

楕円チェーンリングのアウターとインナーの位置関係が気に入らないので、このシムを加工し希望する位置へ合わせました。
希望通りの結果です。

2人が参考にしています
2019-06-06
用途:
車の修理
対象商品:
34778064

ネジの高さ調整に使用しました。
予定通りのサイズで問題なしです。

2019-01-15
用途:
自転車の整備
対象商品:
34777985

自転車チェーンがフロントアウターリングのスパイクに当たって
音鳴りがするので、チェーンリングの間隔を広げるために購入しました。
間隔を広げた結果変速不良が起きて採用を止めましたが、チェーンリングの
間隔調整部品としては問題無く使うことが出来ました。
「SUGINO(スギノ) スペーサー BK セット 0.5mm」の半額以下の価格は魅力です。
SUSか鉄かで迷ったのですが安価な鉄製(SPCC相当)は多分表面処理がされて無いので
錆びると思います。自転車用には高価ですがSUSがお勧めです。

2018-02-17
用途:
自転車チェーンリングのクリアランスセッティング
対象商品:
34777967

サイズの精度が高く、抜群なセッティングができました

水澤ヒョットコ 様2016-05-11
用途:
工作機械組み立て調整
対象商品:
34777942

この様にシムなどの、「バラして測定、注文、到着、組付」する商品を
モノタロウさんが取扱っていてくれるので、大変有り難い。

2015-02-06
用途:
スプロケットセンター出し
対象商品:
34778082

センター出しに使用しますが、SHOPにはなかなか置いていないので
各種サイズをまとめてインターネットで購入できるので助かります。

2014-09-01
用途:
私もバイクのキャリパーのセンター出しに使用
対象商品:
34778283

原付のキャリパーからディスク、フロントホイールまで全部流用してそれまではホムセンの1mmワッシャーを使ってましたが、イマイチセンターが合わなかったのでその組み合わせでのセンター出しに使いました。
ワッシャーの合わせで大体3mm超ということは見当がついていたので、1mm、0.5mm、0.2mmの組み合わせを購入しました。
大体のセンターは出たのですが、欲を言えば0.1mmのものも揃えておけば良かったと思いました。
強度・精度共に十分な品質です。
ネックは単価が高いことでしょうか?

2014-05-15
用途:
バイクの整備
対象商品:
34778283

バイクのキャリパーのセンターだしに使いました、バッチリです。

株式会社 エーフラッグ 様2013-11-14
用途:
バイクスプロケット調整
対象商品:
34778283

非常にサイズも多く便利です。

ナカシマ電機 様2013-06-19
用途:
工作機械メンテナンス
対象商品:
34778222

厚みも安定しており精度を調整するのに重宝しています。

2012-07-09
用途:
オートバイのパーツとして使用
対象商品:
34777985

とても精度がよく安心して使えました。出来ればもう少し価格が下がれば尚良いですね。違うサイズも今後購入予定です。