シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)のレビュー
2024-04-27
- 用途:
- ホイールのメンテナンス
- 対象商品:
- 34779281
ディスタンスカラーの調整に使いました。
厚みだけでなく外径、内径サイズが豊富に選べるのでまた必要に応じて利用します。
2022-10-11
- 用途:
- ラジアルキャリパーの微調整
- 対象商品:
- 34779281
ラジアルのブレンボ系キャリパーのカラーにほぼいい感じに収まりました。
センター出しが必要ですが微調整が出来ていい位置にできました。
株式会社 イリモト 様2022-03-31
- 用途:
- バイクのフローティングディスクに使用
- 対象商品:
- 34778965
ウェーブワッシャーの抑えに使用しています。色々厚みが選べるので丁度良い厚みが買えました。
2020-07-29
- 用途:
- プラグのスペーサーに
- 対象商品:
- 34778843
バイクのプラグ取り付け時の位置合わせに使用しました。ワッシャなどは厚くなってしまい微調整できないのでこのシムは良いです。インマニ側に向けるにはちょうどいいです。
1人が参考にしています
ガレージ・KAZU 様2019-10-15
- 用途:
- クラッチスプリングの嵩上げ。
- 対象商品:
- 34778992
厚さ1mmを2枚重ねて使用してます。
厚さ2mm、3mm、あるとありがたいです。
1人が参考にしています
2019-05-25
- 用途:
- JA11キングピンすき間調整用
- 対象商品:
- 34779245
キングピンのガタがあまりにも多いのでキングピン上側に付いていた
角シム(0.5mm)を外した状態で締め付けて検査したところ
まだゆるい気がしたのですがキングピン下側の角シム(0.5mm)も
外すと、きつすぎる気がしたので今回の丸シム(0.1mm)で
調整することにしました。
結果、丸シム2枚(0.2mm)で丁度よい硬さになりました。
上下ベアリング表面に傷、変色は見受けられませんが
次回ガタが発生したら交換します。
1人が参考にしています
HANGAR 様2014-06-18
- 用途:
- ベアリングプレロード調整
- 対象商品:
- 34779263
以前は部品商さんから購入していたが、サイズ確認や納品までの時間が掛かっていたのだが、モノタロウさんだと迅速に注文出来るので、大変便利です。
1人が参考にしています