シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)のレビュー
- 用途:
- キャリパーのセンター出しなど。
- 対象商品:
- 34799441
精度の低い輸入品ではなく、こんな小さな部品でもしっかり作っているメーカーが
あるという事が素晴らしく、大変ありがたく思います。
- 用途:
- バイク作業
- 対象商品:
- 34799493
原付のサイドスタンドの軸のクリアランス調整に使用。
岩田製作所のシムリングは種類が豊富の為、色々便利で購入させて頂いております。
- 用途:
- スクーターに使用
- 対象商品:
- 34799091
本当は外径17mmが欲しかったのですが16mmでも支障無く使えてます。
尚、欲を言えば1.5mmや2.0mm厚もラインナップに加えて頂きたいです。
- 用途:
- バイクのサイドスタンドに使用
- 対象商品:
- 34799064
zzr1100dのサイドスタンドが経年劣化でガタや変形により駐車時の角度がヤバいことに‥
こちらの厚さ0.2ミリを2枚かまして改善されました!ぐらぐらだったのでもっと入るかと4枚頼みましたが意外と2枚しか入りませんでした
同じような悩みがある方はお勧めです
- 用途:
- バイクのサイドスタンドピボットのガタ詰めとして
- 対象商品:
- 34799475
バイクのサイドスタンドが長年使用して車体の左右方向へのガタが多くなってきたので、本品を購入して間に挟んでみた。結果、目的通りガタを減らすことができた。真鍮のシムも同時購入したので、2つを比較して滑らかさ、耐久性を検証したい。
- 用途:
- すき間調整
- 対象商品:
- 34799161
シムリング自体は非常に良いので毎回リピートしていますが、同形状で厚さのみ違うシムをたくさん買うと、どれがどの厚さかすぐにわからないので、サイズ確認に時間がかかってしまう。原因はラベルの文字が小さすぎて非常に読みにくいため。しかも注文コードしか書いてないので、余計にサイズがわかりにくい。サイズを明確に大きく記載してもらえると分かりやすくて助かります。老眼の人は相当困ると思う。
ご意見ありがとうございます。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 34799274
バイクのキックシャフトのガタの補正に使いました。
この様な製品を少数から売っているモノタロウさんに感謝します。
私の使い方では、精度等は全く問題有りません
- 用途:
- ブレーキバーのガタつき調整
- 対象商品:
- 34799475
社外ブレーキバーへの交換時にガタつきがあったので、ガタ抑えとして購入。
持ち込みの部品だったので追加料金が発生したものの、お客様には満足いただけた。
- 用途:
- ミニ旋盤送りねじスラスト調整
- 対象商品:
- 34799046
少量(1枚)単位で買えるので助かります。
ただ t0.02 / t0.10 / t0.15 / t0.20 を 数枚づつ購入したのですが これが 3回に分けて分納になってしまったのは 申し訳なかったです。
それから 袋には 品番しか印刷されていないので 厚みが書いてあるともうちょっとだけ嬉しいと思います。
- 用途:
- オートバイシフトリンクのクリアランス調整
- 対象商品:
- 34799247
1個単位から注文出来、寸法 精度もしっかりした物です。
同梱依頼で複数注文しましたが別々に梱包発送されてきました。 梱包や配送コストを考えると無駄な気もします。
- 用途:
- 機械部品の隙間調整
- 対象商品:
- 34799186
少量を安く買えるのは良いのですが、出荷をもっと早くしてほしいです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)