シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)のレビュー
- 用途:
- ブレーキシムのDIY作成
FIT-GP6のブレーキシムが錆で断面欠損していたのでDIYで作成を試みました。厚さを装着製品0.5mmと同じにしましたがそれなりの厚さのため金切りばさみでのカッティングに相当時間がかかりました。ワンランク厚さを落としたほうが作成しやすいと思います。
- 用途:
- 加工治具の高さ微調整
一品ごとに袋に入っていてシールで表示されているのは良いが、文字が小さくて厚みの数字が読み取りにくい。厚みを何種類かまとめて購入したので、識別を容易にするよう改善されるとありがたいです。
- 用途:
- 材料を仮固定して加工する
材質が300系ステンレスなので、磁石につかない点は要注意
- 用途:
- シム
薄いですが当て板されパッキングしてくださっているので、角の折れなど無く届きました。満足しています。
- 用途:
- 機械加工品の不足分
丁寧な梱包でしわがありませんでしたので助かりました
難を言えばもう少し早くとどいてほしい
- 用途:
- トローリングのドジャー(集魚板)として
- 対象商品:
- 34810571
しっかりしています。削って整形して楕円形のドジャーを作りました。なかなか良い感じに出来たと思います。
- 用途:
- ロボットの装甲部品として使用
- 対象商品:
- 34810693
安定した寸法でできており、ステンレス製であるため強度も確保できました。穴あけや切断などの追加工もできましたので、満足しています。
- 用途:
- 今回はばね材として購入
- 対象商品:
- 34810483
板厚の違う物を購入しましたが、今回の物には0.05mm厚みの物が良さそうです。
シムプレートとしてではなく、ばね材として購入しました。
- 用途:
- 小物製作
薄いステンレスを探していて、ちょうど良いものが手に入り助かっています。
また利用させていただきます。
- 用途:
- バイクの部品として、カットして作成
- 対象商品:
- 34811813
金額も安く、寸法も自由に選べたので良いと思う。0.2厚がホームセンターでは買えないサイズなのでとても助かりました。
- 用途:
- バイク用キャブレター FCRの補修用
- 対象商品:
- 34812845
FCRを長年使用しているとボディーがローラーで削られて本来の性能が発揮できなくなります。その削られてできたミゾを塞ぐような部品を作りました。丁度いい厚さの物がモノタロウ以外では手に入りませんでした。
- 用途:
- 小さな部品の作製に
- 対象商品:
- 34811752
強度と耐腐食性が必要な箇所の材料に使用しています。
ステンは堅いので、素人には切断や曲げは難しいので、様々な厚さ、サイズが揃っていて助かります。品質も問題ありません。また利用します。