プラスチック寒暖計のレビュー
2026-02-12
- 用途:
- バイク整備作業
低温域での気温測定に使用。適正精度で満足しております。
2024-12-17
- 用途:
- じゃがいもの種芋を保存する時の温度管理など
- 対象商品:
- 34815094
春植えの種芋を購入して春まで保存するのですが、寒い日は外気温が氷点下になることがあるので、保存場所が氷点下にならないように時々寒暖計を見て管理しています。
2023-10-16
- 用途:
- 環境測定用具として
- 対象商品:
- 34815094
文字が大きく読み取りが容易な寒暖計でした。(これまで使用していた物との比較ですが)
価格的にも納得できる製品と思いました。
吉田屋旅館 様2023-05-15
- 用途:
- 外気温や、温泉の温度の見える化
- 対象商品:
- 34815085
安価で、温度が見やすく大変重宝しています。
上部に穴が開いているため、リングや、紐などを通して、つるすのにも大変べんりですし、ガラス部が保護されていて壊れにくく安心です。
数字部の表示がおおきいので見やすいので、眼鏡をかけなくても温度を確認できます。
畠中登記測量事務所 様2023-05-07
- 用途:
- 普通の生活で
- 対象商品:
- 34815094
昔ながらのシンプルさ、見やすさ、安さの点で満足しています。
よく言えば赤い表示がもう少し大きければ大満足です。
2022-08-09
- 用途:
- エアコンのメンテナンスに使用します
エアコンのメンテナンスに使用します
見やすく 使いやすいと思います。
2022-03-23
- 用途:
- 室内での育種
1℃刻みで見やすいです。以前は小さなものを使っていましたが、この大きさだとある程度離れていても読めるのでよかったです。今回はリピート購入となります。
2021-10-21
- 用途:
- サーバールームの温度管理に使用
- 対象商品:
- 34815121
シンプルに温度だけチェックするには十分です。
納品時温度計が破損していましたが迅速な対応で交換納品頂きました。
2012-02-05
- 用途:
- 冷蔵庫内の温度管理
- 対象商品:
- 34815085
同時に同じ物を2個購入。それぞれの指し示す温度差15度以上。どちらが正しいのか?
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品ですので
別途対応させて頂きます。