トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPEのレビュー
- 用途:
- カプチーノの屋根部分のトリムに使用
- 対象商品:
- 34822785
最初3Mの物を購入、少したりなかったので1Mの物を後で追加購入しました。
物は良いのですが、1Mと3M同じ物を購入したのに柄(模様)が違かったのですが、仕様ですかね??
使用する分には問題ないのですが、少し気になりました。
数年後になるでしょうが、次回購入時は4Mの物(があれば)を購入しようと思います。
- 用途:
- ジャイロキャノピーに
- 対象商品:
- 34823397
ジャイロキャノピーにシートをかぶせていますが、屋根のふちによってシートが破れてきました。破れ防止に屋根に付けてみました。簡単に付いたしちょっとしたアクセントになりました。安く購入できて良かったです。
- 用途:
- バイクの自作メーターパネルの縁に使用
- 対象商品:
- 34823187
バイクの自作メーターパネルの縁に使用しました。
この手の商品は近所のホームセンターで探しても、補強材が入っているものが無くて、曲げて取り付けてしばらくするとゴムの反動で勝手に取れてきます。
こちらはアルミの補強材が入っているため、結構急に曲げても取れたりしないし、しっかりと止まってくれます。
- 用途:
- バイクのメンテナンス時
- 対象商品:
- 34822986
バイクのプラグ交換時に、レンチがタンクの縁に当たって塗装がはがれるのを防止するために購入しました。丁度良いサイズでした。
- 用途:
- スズキカプチーノの屋根のモールディング修理
- 対象商品:
- 34823406
カットするだけではめ込み使用でき、雨漏りもほとんどない。
カット長さの調整が少しむずかしかった。
- 用途:
- トリム付け替え
- 対象商品:
- 34822821
ルノー4(89年製)のトリムの劣化がひどく、試しにゴム製のこの商品を試してみました。幅がやや狭かったかと思いましたが、ゴムハンマーで丁寧に打ち込んで行くと
素晴しくきっちりとはまりました。中の金属の柔らかさがゴムにぴったりと追随し、ピッタンコで大満足です。
- 用途:
- バイクカスタム
バイクの部品取り付けに傷防止の為購入しました。近所になかなか売ってないので助かりました。
- 用途:
- 風呂蓋の補修のため購入しました。
- 対象商品:
- 34822837
サイズ違いのため、交換を相談しましたが断られました。0.3mm~0.8mmとありましたが、cmと間違えてしまってようです。自分自身のミスですので致し方ありません。
- 用途:
- 機械製品の端部の仕上げ
- 対象商品:
- 34822943
以前から何度も使用してきました。
5mほどを毎回注文してとても良かったがこのたび7mのを注文したら
表面の模様が以前のとは違っていて、最も良くないのは
はめ込み部が広くなっていて挟む力がとても弱い。
以前のと並べて比べてみたら明らかに違う製品のようだ。
品番等は同じなのにこれはどうしたことかと思った。
返品不可だしこれからもこの製品しかないのなら
もう注文出来そうにない。
- 用途:
- 車のルーフモールの修理
- 対象商品:
- 34822812
通常で車のモールを購入すると2万以上もするのだが、これなら2000円以内で修理出来ます。
両面タイプも使ってみたいと思いました