パイプトロリーのレビュー

平均満足度 4.88 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイプトロリー スリーエッチ
スリーエッチ
9,398 / 税込 10,338
簡単取り付けパイプは35mm~60mm径まで使用可能樹脂製の車輪で走行が静か
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社笠井石油店 様2024-06-28
用途:
掘削した穴の中に浄化槽を吊るして設置させた
対象商品:
34846743

高さがないところで、機械で釣上げて降ろすことができない現場なので、単管パイプを組んで
真横から真ん中にトロリーで転がして、中央まで行ったところで降ろして設置できました。
便利で役立ちました。

1人が参考にしています
有限会社十和重機建設 様2024-03-04
用途:
ガス道具の倉庫内移動のために使用。
対象商品:
34846743

この規格で250kgの作業が出来るのはベスト治具といえます。

2022-01-31
用途:
充電発電機の移動
対象商品:
34846743

単管パイプ2本、2個のトロリーで4mの移動に使用した。移動音も静かでスムーズに移動するので安心で快適に作業で来た。

1人が参考にしています
2022-09-12
用途:
材料の移動

今までの苦労が何だったのか?って感じでした。これは便利です。

1人が参考にしています
2020-08-27
用途:
装置のメンテ時のフタの取り外し
対象商品:
34846743

人力でがんばって持ちあげて開けていましたが、足場パイプ+チェーンブロックを合わせると、楽なこと楽なこと。 買って正解でした。

1人が参考にしています
Aマリンワークス 様2019-08-11
用途:
エンジンの吊上げ、据付
対象商品:
34846743

ユニック車が入って行けない場所での船外機やパワーヘッド脱着等に使ってます。とても便利で価格も手頃で重宝しています。

協英工芸舎 様2019-10-05
用途:
資材の搬入・搬出
対象商品:
34846743

面白半分で購入、単管で吊り、移動できるので、手軽で便利。

2019-02-14
用途:
門型での重量物の交換
対象商品:
34846743

仲間が使っていたの見て購入。
150Kくらいであれば問題なく役に立ちます。

2019-02-03
用途:
チェーンブロックの可動部として使用
対象商品:
34846743

重量も250kgまで対応で満足。ただ値段が高めで残念です。

2018-10-03
用途:
重量部品の搬送
対象商品:
34846743

これは、狭い場所の作業に便利でした。もう1ランク小型のものが
あると助かるが。

1人が参考にしています
2018-04-09
用途:
玉切り材木の積み上げ運搬に、電動ウィンチを併用した使用法です。
対象商品:
34846743

大変便利がよく重い丸太も難なくスライドし便利です。有難うございます。

2018-04-01
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
34846743

治具等を工作物の中から搬出するのに軽くて便利です。

2018-01-09
用途:
荷物吊上げ
対象商品:
34846743

既設単管に後付け出来るので便利です。
思った通りの商品でした。

2018-06-06
用途:
組積工事
対象商品:
34846743

軽くて使いやすくて
大変重宝しています、購入して正解です。

ハイベスト 様2017-04-10
用途:
石材吊りあげ
対象商品:
34846743

チェーンブロック吊りげ時横移動に使用してます。取り外しも簡単です

有限会社エース技研 様2017-06-28
用途:
ミニクレーンレール固定に使用
対象商品:
34846743

これのおかげでミニクレーンレールをパイプで使用できスムーズに動く

有限会社藤井鉄工所 様2018-01-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34846743

この商品があったので、狭いところで作業がうまく出来ました。

株式会社田中工業 様2016-08-04
用途:
パイプレールの吊具
対象商品:
34846743

単管用ですが他のパイプでも活用できて便利です。

内和土木 様2016-01-14
用途:
一足足場での電動ホイスト作業に使っています
対象商品:
34846743

リョービ製電動ホイストを一足足場で組んだ足場に取り付けホイストで引き上げた資材を手元に引き込むことができるようになり安全に作業できて助かりました。
ホイストの構造上、2個のパイプトロリーを購入しました。

1人が参考にしています
2016-04-15
用途:
ホイストでの資材揚重作業
対象商品:
34846743

購入後即現場の単管足場をセットしてホイスト揚重をしました。仲間から重宝がられ、あの時これがあったらとかすごく好評でした。単管の距離が長く使えないので盛替え用にもう1つ買おうかなと検討中です。