フィルタレギュレーター セミオートドレンのレビュー
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
2021-08-03
- 用途:
- 塗装、エアツールに
- 対象商品:
- 34891604
現在販売しているものが同じ品質かどうか分かりませんが、10年近く使えました。
最後は上部の圧力調整部分からエア漏れが発生しました。
ゴムのシールかシリンダー(プラスチック製)の劣化だと思います。
2015-08-18
- 用途:
- 工場内配管に設置
- 対象商品:
- 34891613
接続配管1/2サイズの販売を希望します。オートドレン仕様のほうにあるのは知っていますがセミオートのほうが使い勝手が良いので是非、御願い致します。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
堀本インターナショナル有限会社 様2019-03-01
- 用途:
- 機会のメンテナンスと塗装作業
- 対象商品:
- 34891604
価格は安いのですが、ドレイン部分からエアー漏れを起こした。
使用してから約3か月で使えなくなったので、返品した。この部分
は重要な部品なので、耐久性のあるものでないと困ります。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
Nextimage 様2021-07-13
- 用途:
- エアダスターとタイヤ空気入れ
- 対象商品:
- 34891604
エアダスターとタイヤ空気入れにて使用
エアダスターからの水滴が完全に消えました。
タイヤ空気を抜くときの水滴も完全に消えました。
1人が参考にしています
プリメック株式会社 様2021-04-23
- 用途:
- コンプレッサエアのドライヤーとして
- 対象商品:
- 34891604
下のチップを回転させ、三角印が上向きか下向きかでセミオートドレインを設定しますが、こいつが軽くクルクル回るので要注意。あと、エア圧が低すぎると、ドレイン解放しっ放しになります。
1人が参考にしています
2021-04-16
- 用途:
- エアー工具使用時
- 対象商品:
- 30789946
全体的には、金額相当。やや不満になったのは、ドレン部分の貧弱さ。
一番の減点ポイントは、本体を固定するブラケットである!
本体は、取り付け部が楕円形状で良いのだが、ブラケット側が丸穴の為取り付けネジをいくら閉めても本体が、回るのだ・・
ここは、早急に改良すべきです。
2人が参考にしています
2021-06-07
- 用途:
- サンドブラスト用
- 対象商品:
- 34891604
サンドブラスト用にノズル手前に入れるため
ブラストケースに取付たが
ステーと本体の回転止めがなく
ホースの抜き差しのたびにくるくる回ってイライラする
使い始めて1週間程度で耐久性は不明だが
フィルターとしてはとりあえず使えている模様
1人が参考にしています