フィルタレギュレーター セミオートドレンのレビュー

平均満足度 4.09 (188件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。 【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
188件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-07-19
用途:
圧縮空気の水取りと圧調整
対象商品:
34891604

ドレン排出部からエアーが漏れました。初期不良化と思われます。
”ドレンのつまみが樹脂製なので耐久性が心配。”とおっしゃられている方もいましたが、
まさにその通りだと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2012-11-07
用途:
塗装
対象商品:
34891604

まだ余り使用していないので何とも言えないですが、今のところ満足してます。

2014-03-09
用途:
圧縮空気の水取りと圧調整
対象商品:
34891613

圧の調整は問題なく使用。空気中の水分除去は水が溜まらないので、水分が除去出来ているのか不明。

2013-05-31
用途:
塗装用エアライン
対象商品:
34891604

価格が安い分、心配はありましたが、まったく問題ありませんでした。
まだ買ったばかりで耐久性などはわかりませんが、見作りは悪くないので、心配はいらないかも。。。

メグロ 様2013-02-25
用途:
作業場でのコンプレッサー使用時のレギュレイターとして。
対象商品:
34891604

まだ使いたてのために不具合などは、今のところないです。

2012-10-03
用途:
塗装用の空気圧力設定用に使用
対象商品:
34891604

価格も手頃で使いやすいです。

2012-10-23
用途:
塗装用エアブラシの1次減圧に使用
対象商品:
34891613

値段も安く空気圧調整はしっかり出来るが
圧力計のネジが思った以上に浅くしかねじ込めないので不安箇所があります。
レギュレータ本体の形状を見直すか延長継ぎ手を同梱して欲しかった。

1人が参考にしています
三好試験機製作所 様2012-12-11
用途:
専用機組み立て部品
対象商品:
34891613

又利用いたします。

2013-10-18
用途:
仕事で鋳造や他の機械で
対象商品:
34891604

コンプレッサー本体に取り付ける際、過去付いていた取り付け穴にセットしようとしたところ、L型のプレートの穴の幅が微妙に狭く加工が必要でした
加工と言っても横に穴を広げるだけですので苦にはなりませんが
もう少し広く幅をもたせた方がよいかもしれません
動作に関しては全く問題はありませんでした
壊れてすぐに●ーナンに買いにいったら10,250円もしたので、帰ってからモノタロウさんで購入しました、安い早いで文句の付け所はないです

3人が参考にしています
2013-09-07
用途:
エアブラシによる塗装
対象商品:
34891604

表示圧力範囲0~0.2Mpの圧力計を同時購入し既圧力計と交換。圧力の微調整度合が確認できエアブラシ作業が大変楽になりました。
水分除去については、まだ当製品の使用時間も短いことから、確認はできておりません。

2013-04-12
用途:
主にオートバイの整備()で使用
対象商品:
34891604

まずこの手の商品では常識なのかもしれないが、カプラーが付属しておらず、圧力計も組み付ける必要がある。
このあたりは商品説明に明記して欲しい。
使用上特に問題になる点はなく、安価な点は評価出来る。
耐久性は不明。

MonotaROからの回答

本製品は圧力計はお客様ご自身で
回して取り付けて頂く形となります。
お手数おかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。
またカプラは付属しておりません。
カプラをお探しでございましたら、
ご入り用のものをお調べ致しますので、
下記お問い合わせ頂けますでしょうか。
☆お問合せ受付専用窓口 TEL☆
0120-443-509  
☆お問合せ受付専用窓口 FAX☆
0120-289-888
今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。

2013-01-26
用途:
エアブラシ使用時の圧力調整
対象商品:
34891604

圧力計の取り付け口にエアーがきていないので、メーターが動かない。
あと、ドレンから常にエアーが漏れていました。
こういった仕様なのかな?

MonotaROからの回答

エアーが漏れるのは不具合と思われます。
お取替え致しますので、お手数ではございますが、お問い合わせ窓口までお申しつけ下さい。

2013-02-10
用途:
エアーマット等の点検
対象商品:
34891604

CKD製レギュレターからの交換で使用。取付直後から本体よりエアー漏れ発生。分解点検してみたが原因の特定は出来なかった。パッキンの質か、部品の合いが悪いのかも。予備に口径違いで購入しておいたものも取り付けてみたが 同じ状態のエアー漏れが発生した。今のところ使用出来る範囲内なので、使ってはいるが不安が残る。見た目は堅牢そうだったので残念。やはり安価な商品にはリスクがあるのかも知れません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。差し支えなければ、お取替え致しまして、不具合の出ている商品をお調べします。お手数ですが、お問い合わせ窓口までお申しつけ下さい。

2011-11-03
用途:
釣具の塗装
対象商品:
34891604

大きさにちょっとびっくりしましたが、使ってみた感じは全く問題なく、圧の調整ノブも軽くまわるので楽です。微調整もでき、エア漏れも全くありません。この商品1個と、別途フィルターのみを購入しようと思いましたが、あまりの安さに2つともフィルタ付きレギュレータにしました。今まで使用していた他メーカーのものは数年でエア漏れしてしまいましたが、この商品がどうなるかは数年使わないと分かりません。ただ、この値段でこのクオリティには驚きました。

2人が参考にしています
2011-11-20
用途:
コンプレッサーの減圧に使用
対象商品:
34891604

まだ、数分程度しか使用していないが今のところ満足

2012-04-26
用途:
エアーサブタンク用
対象商品:
34891613

エアーサブタンクのFRとして購入しました。
MonotaROブランド内で価格違いの同スペックモデルがあるのはなぜでしょう?
使用中のCPはドレンが多く、フィルタ無しで使用するとエアブロー時にドレンが噴出していましたが、フィルタのお陰で全く出なくなりました。塗装等をする方で無ければドライヤー要らずだと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
MonotaROブランドの価格違いのフィルタレギュレータについてですが、
商品の違いは、ドレン排出方法です。
価格の高い方(http://www.monotaro.com/g/00188883/)は、オートドレンタイプで手動での水抜き作業が不要ですが、
お買い上げのFR-03等のドレン排出方法は、
圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますが、圧力が掛かっているときは、手動によるドレン排出になります。また、安価な価格設定になっております。
ご使用環境に合わせて、ご選択ください。

2011-09-29
用途:
パソコンの清掃に使用
対象商品:
34891604

必要にして十分。

2011-07-04
用途:
増設した歯科技工用加圧鋳造機の減圧用に取り付けました。
対象商品:
34891604

安価で必要十分な物です。付けたばかりなので耐久性に付いてはこれからです。壁取り付け用のネジは付属していませんでした。手持ちのネジで代用しましたが付属にするか、ネジが付属でないことを購入前に告知して頂けると同時購入できて無駄がないと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品情報に、ブラケットを取り付ける為のビス等は、付属していない旨を、記載させて頂きました。

株式会社オフィス・エヌ 様2011-06-20
用途:
タイヤ交換時のインパクトレンチに使用
対象商品:
34891604

価格も安価で重宝しております。

有限会社宝塚石油 様2011-04-24
用途:
エアーコンプレッサーの水抜き減圧
対象商品:
34891604

安くて助かります