エアフィルタ セミオートドレンのレビュー

平均満足度 4.23 (126件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ
モノタロウ
1,798 / 税込 1,978
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。 【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
126件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-26
用途:
プレス機や作業機械への水の侵入を防ぎたい
対象商品:
34891631

しっかり水分は除去するし コンプレッサー を停止して圧力抜けると水をオートで排出してくれるので楽です
もう一つつけてメンテ期間伸ばしたいですね

1人が参考にしています
有限会社 光塗装工業 様2024-10-16
用途:
塗装作業時の水分除去

取り付けて 5ヶ月で透明のプラスチック部に亀裂が入りエア漏れして交換してもらいましたがまた2年後に同じ現象でエア漏れしました

1人が参考にしています
2020-09-20
用途:
塗装作業
対象商品:
34891622

思っていたよりも大きかったです。
コンプレッサーに装着する時は、斜めに傾けないと付きませんでした。
購入時にはサイズ等しっかり調べる事をお勧めします。

1人が参考にしています
2019-07-17
用途:
エアーツール使用時
対象商品:
34891622

使い始めてまだ僅かですが、フィルターが水分除去の十分な機能を果し、工具にダメージを与えず、安価な割に安心して使用しています 購入して良かったです 大変満足しています

2020-07-08
用途:
機械のメンテナンス等
対象商品:
34891622

新しいコンプレッサーにまだ取り付けたままですが、ドレンのプラスチックのコックが非常に軽くくるくる回るのですが、この製品の場合仕様でしょうか?

2019-07-02
用途:
エアーツール使用時
対象商品:
34891622

使い始めてまだ僅かですが、フィルターが水分除去の十分な機能を果し、工具にダメージを与えず、安価な割に安心して使用しています

カーサービス北岸 様2018-12-09
用途:
エアラインの水分除去
対象商品:
34891622

コンプレッサーとサブタンクとの間に使用していますが水分は取れています。
サブタンクの先にラインフィルター、サブミクロンフィルター、マイクロミストフィルターを通していますがこの3つのフィルターには水分は全く来ていないのでかなり効果あると思います。

1人が参考にしています
2018-07-21
用途:
エアの水分除去で
対象商品:
34891622

エアブロー作業のコンプレッサーから補助タンクのラインの途中に設置。
エア内の水分除去に使用。水分除去が出来、満足しています。

2018-10-26
用途:
コンプレッサー水分調整
対象商品:
34891622

エア工具使用で工具内部の錆劣化が気になり装着した。手元エアの感触はまずまずだが、フィルタタンクコックの操作感が軽すぎてうまく動作しているのか不安です。

2017-07-07
用途:
ホーニングの機械に設置
対象商品:
30789955

値段も手ごろで、とても良い品物です。ドレンは少々安っぽいですが

sonny engineering 様2017-06-23
用途:
オイルキャッチタンク
対象商品:
34891631

ブリーダーパイプに接続して、オイルキャッチタンクとして使用しています
オイルもちゃんと分離できています

1人が参考にしています
2019-07-31
用途:
コンプレッサー作業に
対象商品:
34891622

エアコンプレッサーについてまったくの素人だが、吹き出すエアに水分等がまじるためエアフィルタを付ける必要があるということは知っていた。とりあえず買ったら取付金具がなくて困った。ブラケットが付いているというのが取付金具だと勘違いしたのが始まりだった。ただサポート頂いて必要な部品はわかったので、これから取り付けてみようと思っている。関連商品か何かに取付金具のリンクがあるとよいと思うので考慮していただきたい。使用できたらまた改めてレビューしようと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2017-09-08
用途:
コンプレッサーの出口に使用
対象商品:
30789955

コンプレッサーの出口に使用しましたが、今のところ問題なし。

2017-03-06
用途:
車の部品として
対象商品:
34891622

本来と違う使い方をしています(自己責任にて)が、類似品と比べて値段が安いものの、品質は良いです。良いものを購入出来たと思います。

1人が参考にしています
北島化成工業 様2021-02-25
用途:
エアーコンプレッサーからの水がたまらないようにするため
対象商品:
30789955

ニップルを付ける経が大きいので市販のものが少ないので探すのに苦労する。

1人が参考にしています
2017-03-06
用途:
車の部品として
対象商品:
34891622

本来と違う使い方をしています(自己責任にて)が、類似品と比べて値段が安いものの、品質は良いです。良いものを購入出来たと思います。

2024-05-22
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
34891622

思ったより大きかったため、圧力調整の横につけるにはタンクが当たり取り付けができなかった。

2019-09-13
用途:
エア作業のドレン分離に
対象商品:
34891622

工具側にどれだけ水がいかないように防げているかはよくわからないが、このフィルタにわりと水が貯まるようになった。やはり付けておいたほうが無難なアイテムだろう。取付用の部品は別途購入する必要があるので、注意が必要。

2017-03-06
用途:
車の部品として
対象商品:
34891622

本来と違う使い方をしています(自己責任にて)が、類似品と比べて値段が安いものの、品質は良いです。良いものを購入出来たと思います。

2024-09-11
用途:
コンプレッサー水抜き
対象商品:
34891622

直下に別の国産メーカーのセパレーターをつけたら同じくらい水が取れた。名前通りウォーターセパレーターよりエアフィルターだと思う

1人が参考にしています