エアフィルタ セミオートドレンのレビュー
- 用途:
- 車の部品として
- 対象商品:
- 34891622
本来と違う使い方をしています(自己責任にて)が、類似品と比べて値段が安いものの、品質は良いです。良いものを購入出来たと思います。
- 用途:
- 塗装用の水分除去に購入
- 対象商品:
- 34891622
取付は、コンプレッサー本体に取り付けホースを短く切って接続。
エアブレ―で試しましたが、10月では、まだ若干水分を含んでる。
家の周りが山で湿度が高いのも影響してるのでしょうが、完全に除去するには、もう1つ必要。 交換フィルターの別売が無いのもマイナス。使えなく成れば買い換えれば良いのでしょうが、エコでは無いですね。
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 34891622
容量も十分で、とても良い。
最初からカプラー類が付いている製品があれば、少し高くてもそちらを買うと思う。
- 用途:
- 車屋で使用
- 対象商品:
- 34891631
無いよりマシといった具合。ブレーキのエア抜き後などコンプレッサー側の水抜きをしてあげないと結構霧吹き状で水分が出てきます。
- 用途:
- 塗装時のスプレーガン エアダスターへの空気の水抜き
- 対象商品:
- 34891622
湿度の高い日は 1日に3回くらい水抜きをしなければならない位 水が溜まります
- 用途:
- 10年物のコンプレッサのエアの水抜きに
- 対象商品:
- 34891631
古いコンプレッサのエア出力の直後に入れていますが、水が抜ききれず、3m後のCKDのW3000のカップにずいぶん水が溜まります。このフィルタの後で2分岐して使っていますが、エアの出初めに水しぶきが目に見えるほど出ます。ないよりましぐらいです。
- 用途:
- エアーコンプレッサーとの接続
- 対象商品:
- 34891622
全体の作りは良いと思う。またプラスティック部分(水が溜まる部分)は、むき出しではなく金属製のカバーも
あるため、強度の面でもプラスティックの劣化防止にも良いと思う。唯一気になった個所は、底部の排出部のドレーンコックが貧弱なので耐久性の面では問題があると思う。
- 用途:
- 金属への塗装作業
金属板の表面保護のクリア焼き付け塗装にて使っております。
格安ですので簡易と考えて使用してます。
普通に使用しますとやはりたまに水滴が出て来る場合はありますが、値段を考えると仕方無いと思います。
だましだまし使えば上手く行くので基本的には満足しております。
今、使い始めて1ヶ月ですがフィルター機能と耐久性がどれ程か様子を見ようと思います。
- 用途:
- 機械に直付けで使用
- 対象商品:
- 34891631
他社様の感想を見て購入したが取り付けも簡単で
他品と変わらないのですぐに追加で注文しました。
予備に一個置いて置こうと思っています。
- 用途:
- 工場でのエアーラインに
- 対象商品:
- 34891631
以前オートドレン排出タイプを購入したのですが、設置場所のせいか、あまり水分を分離出来ずこの商品をエアーラインの終端近くに追加で設置しました。
見事に水分除去出来ています。セミオート排出も上手く機能しています。この価格でこの性能はすばらしいです。
つまみが華奢なのが心配ですが…。
- 用途:
- エアーコンプレッサーのドレン除去
- 対象商品:
- 34891622
低価格で造りもしっかりしていて、驚きました。水もちゃんと溜まっているので問題なく機能していると思います。
- 用途:
- ベビーコンプレッサー用
- 対象商品:
- 34891622
取り付けましたがまだ使ってません。中のフィルターは締まりがあまくドライバーで締めました。上手く水分除去ができれば良いですが、取り付けブラケットは薄く貧弱で直ぐに曲がってしまいます。また、締め付けの部分が固くブラケットが固定されるまでパイプレンチで回しました。
- 用途:
- エアーコンプレッサーの水抜き用
- 対象商品:
- 34891622
一年ほど前に購入しましたが、今でもしっかり活躍してくれています。
他の場所でも使用することになりましたので、今回は追加購入となりました。
値段も、プライベートブランドと言っても相当安価だと思います。
- 用途:
- 塗装作業用にエアーホースの中間に接続
- 対象商品:
- 34891622
吹き付け作業をするのにコンプレッサーからのエアーを通過させる為に取り付けました。
メネジ取り付けカプラを用意してそのままねじ止め出来ました。
簡単にカプラホースを取り付けられます。
大きさも大きくないので取り付け場所について難しくなかったです。
- 用途:
- コンプレッサーの水除去
- 対象商品:
- 34891622
塗装用コンプレッサーに使用しているが、
品質としては何の問題もなく良いと思った。
この価格で購入できるのであれば十分満足。