エアフィルタ セミオートドレンのレビュー

平均満足度 4.23 (126件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ
モノタロウ
1,798 / 税込 1,978
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。 【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
126件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-08-28
用途:
DIYの塗装用に
対象商品:
34891622

エアーラインの中間に接続していますが、水が貯まるほどフィルターされていません。
高い位置に設置していてコンプレッサーの水分が少ないのかもしれませんが、ちょと残念です。
壁にぶつけたら当たり所が悪かったのか排水バルブのツマミが折れてしまいました。

1人が参考にしています
2012-11-14
用途:
エアーツール使用時など。
対象商品:
34891631

思っていた以上に品質が良く、大変満足しております。

1人が参考にしています
2010-08-30
用途:
メインフィルタ
対象商品:
34891622

このフィルタで大抵の水分を除去することが出来ています。
二次フィルタとして、ミストセパレータを付けていますが、そちらには水滴ひとつ通していません。優秀な上にこの価格です。

2013-06-22
用途:
フィルタレギュレータのスペアパーツに
対象商品:
34891622

以前予備買いしたフィルタレギュレーを取り付け2週間ほどで下部のプラスティっクにヒビが入り交換保証切れという事でリペアパーツが欲しかったのですが無いということで経費削減でエアフィルターを買いプラスティック部分だけ交換して他部品はゴミとなりました。この関係の商品は在庫ではおけないと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品品質につきまして再度、徹底する様に致します。

2012-06-29
用途:
みずとりに
対象商品:
34891631

全く問題なし

2013-03-16
用途:
塗装コンプレッサーのミスト対策
対象商品:
34891622

接続の為のカプラーが別売りなのが残念。カプラー接続の為には別途1/4オス&メスカプラーが必要と大きく記載がほしかった。

2人が参考にしています
2016-11-09
用途:
水ぬき
対象商品:
34891622

ドレンの回すところが壊れやすい

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2011-12-16
用途:
エアーの水抜き
対象商品:
34891622

値段もホームーセンターなどでの価格の半値以下でしたので購入しました。取り付けてさっそくためしたところ、水抜きもしっかりできていますが、どれくらいの物持ちかはこれからになります。

2011-09-07
用途:
コンプレッサーの水抜き
対象商品:
34891631

2つ購入し使用圧力は8.5キロから9キロで調子良く使用していたのですがコンプレッサー直後(ホース1.5mくらい)に取り付けていた方が1週間ほどで破裂してしまいました。
正確には測ってないですが圧縮空気が高温になっていた為かも?
ポリカーボネート部が部品で購入出来たら良い。

1人が参考にしています
2012-11-05
用途:
コンプレッサーに接続
対象商品:
34891622

どう見ても、効能が発揮されていない。
カップ内面に水滴が付く程度で、使用機器から水が霧状に飛び出している。
接続間違いか・・と取説を再度見ながら確認したが間違いがなくこの程度の物なのか不良品なのか?
365日・・とあるので、交換手続きしょうと思うが、包装を捨ててしまってる・・・どうしたら?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご返品・交換を承りますので、お問い合わせ窓口までお申しつけ下さい。

2012-08-19
用途:
エアツールラインの水抜き
対象商品:
34891622

効率が悪い。これの後ろにレギュレーター付きのフィルターを付けているが、そちらはあふれんばかりにたまっているのに、前にあるこれには少ししか溜まらない。これでは使い物にならない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ドレンの量ですが、エアー源に近いとドレンの発生が少なく、配管距離が長くなるとドレンが多くなります。また、フィルターのろ過精度の違いにより、ドレンの量も変わります。
差支えなければ、お手元の製品を一度お預かりしましてお調べ致しますので、お問い合わせ窓口まで、お申しつけ下さい。

2011-11-21
用途:
Airシリンダーのフィルター
対象商品:
34891622

必要十分であった。

2011-11-07
用途:
木工塗装
対象商品:
34891622

エアフィルターとして、十分な性能であり何よりも価格が安いのが魅力。

2011-08-24
用途:
軽微な塗装作業に使用しています。
対象商品:
34891622

エアフィルターの使用が初めてなので他と比較は出来ないが、問題は無いと思います。

1人が参考にしています
2011-06-29
用途:
工場内の設備配管に増設
対象商品:
34891631

今の所、以前より使用していた物と遜色は無い。
今後、メンテ(頻度・コスト)を含めて長い目で検討していく必要があると思う。

2011-11-11
用途:
エアツールの水対策
対象商品:
34891622

良好

2011-10-15
用途:
コンプレッサー出口の水分トラップ
対象商品:
34891622

取り付けて10日ほどですが、エアーピストルからは水分が霧状にでているのに、このフィルターには一滴も水分がトラップされていない。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

エア中の水分が、除去されないとのことで申し訳ございません。
恐れ入りますが、取付方向(空気のIN側、OUT側)は、正しく装着されておられますでしょうか?
取り付け方向等、正しく装着して頂いておりますようでしたら、製品の内部での不具合かもしれませんので、お手元の商品を確認させて頂きます。
お手数ではございますが、新しい商品とのお取替えを、お問い合わせ窓口まで、お申し付け頂きますようお願いします。

2011-09-13
用途:
パソコンの清掃に使用予定。
対象商品:
34891622

値段が安い。

釜瀬製作所 様2011-07-18
用途:
コンプレッサーのヒィルターに使っています。
対象商品:
34891631

純正品と遜色ない。

1人が参考にしています
フジワラ化粧合板有限会社 様2011-07-12
用途:
空気圧動作の機械のドレン
対象商品:
34891631

価格が安いのにも関わらず、造りはしっかりしていて何の問題もありません。大変満足しています。