溶接棒 ステンレス鋼用 少量のレビュー
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
【用途】SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に
2025-06-07
- 用途:
- ステンレス製のスコップの補修溶接 練習
ステンレス製のスコップが壊れたので100V 溶接機でその部分の溶接に使いました。安い インバーター溶接機でも使用できることは確認できまた。 少量でとても助かります。
2023-08-16
- 用途:
- ステンレス丸棒の溶接
- 対象商品:
- 34894754
普段は鉄材の溶接だけで、ステンレスを溶接する機会はなかったが、どうしてもステンレスを溶接する必要に迫られた。ただ1本のステン丸棒の溶接だけだから、少量の本製品があって助かった。
1人が参考にしています
2019-12-03
- 用途:
- 洗浄機のステンレス籠補修
- 対象商品:
- 34894754
200Vインバーター溶接機で使用。アーク性、作業性、溶け込みも良好でした。大きなステンレス製カゴの補修で、小さい溶接箇所が多数あり、TIGでは時間が掛かるので、手棒が最適でした。ステンレス手棒はあまり使用しないので、少量での販売は助かります。
H&O 様2019-08-20
- 用途:
- マフラーのインナー制作
- 対象商品:
- 34894754
溶け込みがサラサラ過ぎて相手がパンチングメタル1.5mmだったので非常に難しかったです。
固まった後サンダーをかけましたが 今度はかなり硬かったです。
出口梅園 様2018-07-21
- 用途:
- ハリガネの溶接
- 対象商品:
- 34894754
4mmの針金に3.2mmを使っていましたがこんかい2.6mmを買いました。使いやすいので2mmも買おうかなと思っています。
1人が参考にしています
2018-06-03
- 用途:
- 農機具修理
- 対象商品:
- 34894754
お世話になります。
モノタロウ
ステンレス用溶接棒ですが、会社で使っている溶接棒と変らず使えました。
ビードも問題無しです、安いので又購入する予定です。
1人が参考にしています
2017-11-24
- 用途:
- 農機具の修理
- 対象商品:
- 34894754
会社でもステンレス用溶接棒を使って溶接するが、その溶接棒と替らず
問題無くステンレス溶接が出来ました。又、安いので購入します。
2人が参考にしています
セブンシーズ 様2014-06-21
- 用途:
- ステンレス配管の溶接作業
- 対象商品:
- 34894754
どうかな?と思って、半信半疑で購入しました。まずまずで文句有りません。但し、量が少ない。5Kg入りとかは設定しないんですか?ご検討お願いします。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望の商品は今後検討してまいります。