VベルトM形 (レッド)のレビュー
- 用途:
- モーターとプーリー
耐久性を期待して注文してみたが、現在使用中の物と同じだった。耐久性に問題があるのか?モーターとプーリーに2本のベルトが掛かる内の1本。構造的に?毎日使う機械ではない。消耗品なので仕方ないですね。モノタロウブランドが品切れで仕方なく購入。
- 用途:
- 旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。
- 対象商品:
- 34908307
旋盤の駆動ベルトの交換用に使用しました。
標準ベルトで十分ですが、どうせ交換するならと高耐久のレッドベルトを選択。
- 用途:
- 二槽式洗濯機の修理
1987年製のNEC二槽式の羽根回転が「ガクガク」するようになってしまったので交換しました。
元々はM32が付いていましたがプーリも減っておりテンション調整機構が無いためRM31を使ってみたところ丁度良い張り具合になりました。
まだまだ現役で動いています。
- 用途:
- 浄化槽のブロアーのモーターとの接続ベルトに使用
- 対象商品:
- 34908352
もともとはM型のスタンダードのベルトがついていましたが、動きが悪いので、外してみたところ、切れ目が入っていて、テンションがうまく伝わらなかったようです。ですので、交換用として、強化型のレッドタイプにしました。今現在も何の問題なく動いております。少々値段がアップするだけですので、断然こちらをお勧めします。
- 用途:
- 浄化槽のブロアーのモーターのベルトです。
- 対象商品:
- 34908352
持ちはいいと思い、レッドを購入しました。これから、どれだけ頑張ってくれるかわかりませんが、敢えて、強度のいいものを購入しました。送料も安く、迅速に届きました。感謝です。またよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 34908334
空気タンクダイバー用充填コンプレッサーに使用している
並品を使用してたが寿命で VベルトM形 (レッド)に変更して以来驚くほど長持ちしている
感謝してます
- 用途:
- 洗濯機の修理
- 対象商品:
- 34908237
15年モノの洗濯機、SANYO ASW-B60V(WG)が濯ぎと脱水を繰り返すようになり、原因と思われるVベルトの滑りを修理するために購入、おっしゃるとおり耐久性高そう、品質はバッチリでしょう。自分のプチミスでサイズを間違え調整がギリキリ範囲内だったので次はワンサイズ小さくする予定。
- 用途:
- 餅つき器
- 対象商品:
- 34908291
Vベルトがキリキリ鳴るので交換しました。
このベルトは旧版になっていて代替品がなかなか見つかりなくて、違うものも2回変えましたが
キリキリいうので、色々探していたら、モノタロウさんから代替品があったので早速注文シました。到着して取り付けましたらキリキリ音がなくなりました。さすがモノタロウだなと思いました。
- 用途:
- 全自動洗濯機の洗濯槽駆動ベルト交換
- 対象商品:
- 34908237
24年間使ってきた洗濯機が脱水不良で困っていたのですが、横倒しにして調べてみるとVベルトが伸びて滑っていました。
モノタロウで探して、直ぐ同じサイズの強化品が見つかって助かりました。
あと10年は持ちそうです。
- 用途:
- 洗濯機のベルト交換
- 対象商品:
- 34908255
同様のベルトを探したのですが他になかったのですが、こちらは種類が豊富にあり助かりました。また、対応が早く大変満足しています。
- 用途:
- 機械のVベルト損傷による交換に
- 対象商品:
- 34908343
M型のレギュラー版が無くなってしまったようで、レッドで購入。A型やB型でレッドの耐久性は確認しているので、安心して使用できそうです。
- 用途:
- 農業用機械のベルト交換
- 対象商品:
- 34908343
Vベルトはバンドーか三ツ星を購入しておけば間違いありません。共に東証一部上場企業ですし、各産業でも使用されている一流ベルトメーカーです。
サイズも近所のホームセンターの品揃えの比ではありませんので、緊急での使用用途でなければモノタロウでも2~3日で届きますので、大変助かります。
M型については、恐らくホームセンターの2/3位の価格で購入できるので、大変満足しています。
ご意見ありがとうございました