ガレージミラー金具(ブロック塀用)のレビュー

平均満足度 3.67 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガレージミラー金具(ブロック塀用) エーモン
ガレージミラーをガッチリ固定できる 見やすい位置に角度調整できる すべり止め加工でズレ防止
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-15
用途:
家庭用カーブミラーの取付用

コンクリートブロックの縁にヒビが入るぐらい強度があります。ミラー本体の取付ネジはないので、ミラー側とネジ穴が一致するか事前確認が必要です。ポールを掴む器具は、強めに閉めても動きは完全停止しないので、接着面に先に接着剤を塗るか、粘着素材で固定できる様にした方が良いと思います。この金具自体はポールを持って動かそうものならブロック塀が破損するほど強力に取付できます。

2025-03-12
用途:
安全対策
対象商品:
34913453

取り付け作業は簡単で、10分ほどで取り付けは完了しました。
強度が少し弱く、取り付けネジを締め付けると本体が変形してしまいました。

2023-05-28
用途:
駐車場のミラー
対象商品:
34913453

ブロック塀の上にミラー設置の為に購入しました。
取り付け後、安定して使用できてます。
10mmのレンチがあれば誰でも簡単に設置でき、また取り外しも容易です。

有限会社モリケン 様2021-07-08
用途:
ブロック塀にカーブミラーを取付の際、使用
対象商品:
34913453

取り付けやすく頑丈で見かけも良いです。
また工事があったら再注文します。

2019-06-13
用途:
ガレージ出口
対象商品:
34913453

同社のカーブミラーを板壁に設置するのに使用しました。しっかり固定できました。

1人が参考にしています
2017-11-13
用途:
車庫の出入り用ミラーの取り付け
対象商品:
34913453

ブロック上に簡単に取り付け可能なものがあまりなく、割と分かりやすい写真だったので購入。ネジどめの実際がもっとわかるように、パッケージ裏の図を掲載して欲しいと思います。
どのようなミラーなら取り付け可能なのかも解りやすくなるはずです。使ったところ今のところいいですが、塀との接置部分にもうひと工夫(塀が痛まないような)ほしいです。

1人が参考にしています
2018-02-20
用途:
道路に出る時にミラーの固定
対象商品:
34913453

しっかり、ネギが固定でき、ブレがないのでとても良い。

2018-01-23
用途:
道路に出る時に使用している。
対象商品:
34913453

ブロックに固定が出来たが、少しぐらつく。

2015-10-15
用途:
駐車場での確認用
対象商品:
34913453

低価格なのでこんなもんでしょうが、もう少しがっちり感がほしいです。パイプに取り付けるために、締め上げるとパイプが潰れるし、ミラー取り付け金具は設置後も動いてしまいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-08-23
用途:
ガレージミラー取り付け
対象商品:
34913453

モノ自体は問題は特にありませんでしたが
ブロック塀の上に屋根型のブロックがあるものには使用できないとの注意書きがパッケージにありました。
購入時の画像では写っていないので注意必要です。
まあ、よくカタチをみれば判るやろ ってもんかもしれませんが
取り付け制限にかかる部分はやっぱりハッキリと表示して欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
アーチ状や屋根状のブロック塀には使用出来ない旨を注意に追記させて頂きました。
ご連絡、ありがとうございました。

2013-10-04
用途:
駐車場から道路に出る時
対象商品:
34913453

よく見えるようになりました。 少しちゃっちいですが・・・。

2013-03-11
用途:
車庫 実用
対象商品:
34913453

廉価なので仕方ないですがステンじゃないので錆そう。あとクランプ式でブロックに固定ですが上の方だけで締めるので下が開き極端に言えばハの字に...家の場合は吊るす感じなので構わないのですが。