低圧用検電器のレビュー
神保電器株式会社 様2021-05-06
- 用途:
- 低圧電路の保守作業時
- 対象商品:
- 34933455
低圧用検電器の中でも、本製品は対地電圧が4段階で分かり易く表示される点が重宝する。
特に三相電路の場合、接地相が何処か、変圧器の結線方法はどの方式か判別するのにこれ一本で事足りるので、小職はDX-04一択で推奨。
但し、インバータ回路二次側の電路に近接すると原理上不要動作は避け難い為注意が必要。
合同会社feel-good 様2020-11-11
- 用途:
- 検電チェック
- 対象商品:
- 34933455
100Vと200Vのチェックができ、感度も問題ありませんでした。作業に必要な機能は十分にありました。
1人が参考にしています
2020-06-04
- 用途:
- 点検作業用
- 対象商品:
- 34933455
サイズや電池種類を気にしていませんでした。思ったより(一般的なものより)サイズが大きかったです。電池もCR2032でした。軽い割には大きいのでもう少しコンパクトになればと思います。使用してみて特に問題はありません。
2018-04-18
- 用途:
- 電気工事に使います
- 対象商品:
- 34933455
感度もちょうどよく、使いやすいです。以前使用していたものが廃盤になり、同じような機能のものを探していました。ただ、もう少しスリムだとポケットに入れてもかさばらなくて良いのにと思います
2019-03-10
- 用途:
- スイッチ・コンセント・安定器交換等
- 対象商品:
- 34933455
ダブルコンセント本体外側や、埋込連用取付枠等にあてると、電気が流れてないのにピーピー鳴るが、こんなものかと、使っている。無いよりはまし。
2人が参考にしています
正木屋 様2014-12-21
- 用途:
- 100Vと200Vの電線の見分け
- 対象商品:
- 34933455
勤務先の屋内配線には100Vのほかに200Vがあって見分けるために購入しました。
しっかり区別できます。
2015-05-18
- 用途:
- ブレーカーテスト
- 対象商品:
- 34933455
先端がゴムなのでコンセントに差して止まってくれないので使えない。
買ってから役にたってない
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
2013-11-28
- 用途:
- 電気設備点検
- 対象商品:
- 34933455
100V 200Vが容易にわかることと接触/非接触の切り替え使用での安定度
が、他社製品と比較し、良い。
これまでに複数本購入・使用しているが個体間のバラツキも少ないように感じる。
価格が比較的高いのがやや不満。