ラピッドグラス IS-RG20Sのレビュー

平均満足度 3.88 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)
20,980 / 税込 23,078
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ステラ 様2022-02-13
用途:
溶接作業時

以前購入した物を再度購入しました、使い易く価格的にも良いと思います。

2020-09-11
用途:
TIG溶接時
対象商品:
34933385

軽くてフィット感が良い。
遮光感度も良く、機能も良いので満足している。

1人が参考にしています
”Techno Oishi” 様2016-11-02
用途:
手アーク溶接が主
対象商品:
34933385

面を持つ手が空くのと、アークの発生までその部分を確認出来るので、正確な溶接が出来る・・・・
透明時の明るさがチョット不足かな?

1人が参考にしています
株式会社タカギ 様2015-02-14
用途:
溶接作業
対象商品:
34933385

頭にヒットして使いやすい。
レンズの切り替えが早い。

2014-09-12
用途:
溶接

今まで使っていたものと遜色なく、価格も安いのでたすかります。

2016-05-28
用途:
溶接作業
対象商品:
34933385

今回で3台目の購入になります。1台目購入したもの(2.5年程度使用)の調子が悪くなりとりあえずまた買いました。やはり内蔵電池の劣化で反応が鈍くなり使用できませんでした。無理やり分解して電池を交換すると元通りに動きました。しかし普通には電池交換は難しく最初から交換を前提に考えていないようです。(ふたは接着、電池はスポット止め?)お客様に対してもう少しの商品だと思います。長く使用しますので今度は電池交換できるタイプの物を購入します。

6人が参考にしています
2013-03-29
用途:
溶接
対象商品:
34933385

ESパワーの安物が壊れたので男前ブランドではなく少し奮発してみた明るさの調整と反応の速さで目を細めたりしなくていいので非常に楽です。
以前より軽いし仕事で使うのでなければかぶる時間も目への影響も少ないのでこれ以上のものは必要ないと思います。

松山製作所 様2010-12-28
用途:
TIG溶接、半自動溶接(Co2)
対象商品:
34933385

今まで使用していた旧型の面に取り付けるタイプのものより格段に見やすく、フィット感も良いです。
また、面自体が細く、狭いところにも入っていけて良いです。

1人が参考にしています
2016-02-11
用途:
船舶艤装
対象商品:
34933385

海面反射に反応するので海の近くでは使い辛い

2015-04-17
用途:
溶接作業
対象商品:
34933385

前回にも同じ商品を購入しました。何の問題もなかったので同じ商品を購入しました。

洋研 様2016-05-09
用途:
mag tg
対象商品:
34933385

購入3年ですが遮光しなくなりました ネットで修理方法探したら
メーカーも修理不能との事 自作 外部電池取り付ければOKとの投稿
信頼性が有りませんこの商品は 安かろー 悪かろーです

1人が参考にしています
木内ボーリング 様2013-10-20
用途:
スラブデッキプレートの開口溶断
対象商品:
34933385

素晴らしい性能を持った製品です。しかし、このままでは、安全第一の建設現場では使えない。非常に残念な製品です。安全ヘルメットをミックスした改良を切望します。ヒット商品の可能性あり!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2014-04-24
用途:
自動車修理

使用頻度は週に数回程度でしたが、三年弱で動作不良を起こすようになりました。使い始めの数回は遮光するのですが、使用していると遮光しなくなります。よい製品なだけに残念です。

1人が参考にしています
2012-12-15
用途:
溶接

良く見えるし溶接作業においては問題ないが、もっと頭を締め付けれるように
して欲しい。面を上にあげても、下がってくる。締め込みを強くすると、プラ製のネジが折れてしまい、今回のようにヘッドバンド一式(\3000弱)のお買上げになる。

2人が参考にしています
2012-12-22
用途:
溶接作業
対象商品:
34933385

ヘッドバンドと面本体接合部の樹脂ネジが折れやすい。
左右とも時期遅れて破損した。
他の廃棄予定の溶接面の部品を流用して使用してます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2011-01-17
用途:
仮溶接
対象商品:
34933385

両手が使えて作業がしやすいので、購入してよかった。