Sボルト(半ネジ)のレビュー

平均満足度 4.88 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Sボルト(半ネジ) Modes
Modes
45 / 税込 50
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Hide-Out 様2026-02-19
用途:
車輛のメンテナンス

ショックアブソーバーの延長ブラケットの取付の際に使用
並目、細目が選択できるので非常に便利です。

2023-05-29
用途:
エンジンスタンドへの固定用に
対象商品:
34934776

細目でこの長さのものが中々ない中、在庫もあり直ぐに発送してもらえたので助かりました。使用感は普通のボルトなので特に何もないですが、細目でもしっかりとねじ山が立っておりしっかりと引っかかることもなく固定できました。

2023-02-14
用途:
フック止め
対象商品:
34934462

トランポ車を購入し、フックを止めるため
M8ボルトをさがしていました。
ピッタリで満足しています。

2023-01-04
用途:
自動車の修理用
対象商品:
34934995

なかなか無いサイズのボルトでしたので、助かりました。品質も問題なさそうです。

1人が参考にしています
2022-12-17
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
34935056

ホームセンターでは売っておらず、純正部品も廃盤なので助かりました。

2022-04-28
用途:
自動車整備

ロアアームをナックルに固定するボルトの純正代替品として使用しました。M10の細目(ピッチ1.25)はホームセンターでは扱ってないので助かりました。今後もレアな商品の充実に期待しています!

北総軽貨 様2021-04-27
用途:
原付のエンジンハンガーボルトに使用
対象商品:
34934821

純正品を購入すると高価ですのでこちらで代用しました。
六角が14mmですので、オートバイ用の工具が使えて助かります。
このメーカーの「Sボルト」とセットで使います。
ホームセンターの安いボルトはM8で13mmが多いようです。

2021-05-03
用途:
バイクメンテ
対象商品:
34934803

ホームセンターでは中々置いてないサイズと長さなので助かります。

2020-09-23
用途:
車の予備タイヤのホイルの固定に使用
対象商品:
34935187

中々長さ。ピッチが会うものがなく探すのが大変でしたが長さにバリエーションが沢山あり、しっかりと取りつけられました。

2019-02-15
用途:
車のエンジンオーバーホール時
対象商品:
34935074

エンジンスタンド固定用ボルトに最適なサイズでした!
このサイズが、なかなか無いので助かりました!

2018-12-06
用途:
オートバイ整備
対象商品:
34934995

種類が豊富で助かります。
贅沢を言えば、フランジボルトもあると嬉しいですね。

2018-06-27
用途:
車のボルト交換
対象商品:
34934751

マフラー固定に使うボルトが錆で痩せたため、探したところこれがヒット。1本売りでサイズ的にもぴったりなので重宝している。

1人が参考にしています
2017-09-04
用途:
機器の電自作
対象商品:
34934627

価格も安いし、全く問題もないので、良いと思います。

2017-08-09
用途:
車両整備
対象商品:
34934751

少々急いでおりました 18本注文しましたが 当日発送であれば良かったです 品物自身は満足です

2017-08-09
用途:
自動車整備
対象商品:
34934505

一般的には入手しにくいボルトなので通販で買えると重宝します。また、最近少ないクロメート処理のラインナップがあるのが良い。品質も十分です。

2016-08-05
用途:
エンジントルクダンパー加工
対象商品:
34934724

サイズ豊富で色々と使えそうです。

2015-10-08
用途:
固定
対象商品:
34935162

安心して使えます