ミッチャクロン マルチのレビュー

平均満足度 4.69 (365件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)
染めQ(旧テロソン)
1,998 / 税込 2,198
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可) 【用途】焼付塗装の塗り替えウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
365件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-25
用途:
塗装下地

とても良い商品だとおもいます。磨けない部分などに使用したり、パーツなんかだったら面倒なんで全体にやったほうがいいです。はじきなどなくなります。

1人が参考にしています
2020-11-01
用途:
鉄部の塗装
対象商品:
34948006

プライマー処理の定番商品だと思います。塗料がしっかりと密着して仕上がりには大変満足しています。

2020-11-07
用途:
ホイール塗装
対象商品:
34948006

ホイール塗装の下地作りに使用しましたが最適でした。

1人が参考にしています
オフィス輝 様2020-10-31
用途:
塗装作業時
対象商品:
34948006

価格も安く、注文したら即納されるので大変助かります。
密着度も抜群です

2020-09-12
用途:
ホイールの塗装に
対象商品:
34948006

ホイールを綺麗に塗装するには、必要品ですね。塗装が綺麗に付着しますよ。

1人が参考にしています
2020-11-13
用途:
塗装の足付け
対象商品:
34948006

スプレー塗装には必需品です。
価格が一番安かったので良い買い物ができました。

1人が参考にしています
有限会社平井電設 様2020-06-03
用途:
製品塗装の下地
対象商品:
34948006

製品自体がサラサラなので、脱脂ミスがあるとフイッシュアイができて、本塗装前の脱脂チェックにも最適です。この商品を使用するしないで密着度がまるで違う上綺麗に塗れます。
ただし粘度が低いのでザラザラ面の塗装には完成もザラザラになるので不向きです。ザラザラ面にはプラサフ吹いて水研ぎしてから使用しましょう!

5人が参考にしています
Coyote S.p.A 様2020-11-12
用途:
ストーブカスタム

ストーブの受け皿の裏面に使いました、錆止め剤よりサビに強いような気がします。

1人が参考にしています
2020-11-05
用途:
バイクアルミ部品の塗装
対象商品:
34948006

塗装が剥がれやすいアルミ部品へ接着材として使用。塗って感じはタレなく綺麗に塗れました。塗装の剥がれを今後確認したいと思います。

2020-08-18
用途:
塗装の下地
対象商品:
34948006

屋外設置のベンチ(金属部分)の下地用にしましたが、十分乾いてから上塗りでバッチリでした。まだまだ他にも利用できるので楽しみです。

2020-07-31
用途:
アルミ玄関ドア塗装に
対象商品:
34948006

アルミ玄関ドアの塗装に使いました。
下地材としてしようしました。
塗料もアルミ用だったからなのか、剥がれや浮きもなく未だに安定しています。
正解でした。

2020-10-09
用途:
塗装しても剥げやすい、物の下塗りとして
対象商品:
34948006

塗装しても剥げやすい(鉄)、の下塗りとして使っています、

次郎國悦鍛刀場 様2020-07-15
用途:
タイル地の塗装の下地として使用
対象商品:
39176225

揮発性がたかいのか、臭いが多少気になりましたが、
上塗りの仕上がりは2年たってもしっかりとしていて
申し分ありません。

1人が参考にしています
えくすてり屋ナカハラ 様2020-05-27
用途:
メッキ面への塗装下地に
対象商品:
34948006

下地がメッキだったので、初めて使いましたが、かなり安定しているようです。
他にもプラスチックに試したいです

1人が参考にしています
2020-04-21
用途:
自転車の塗装
対象商品:
34948006

なんといってもミッチャクロン!プラサフ、塗料、ミッチャクロン、ウレタンクリアで塗装すれば、ウレタンの剥がれもなく安定します。また、この値段で買えるのもモノタロウならでは

2人が参考にしています
2020-06-29
用途:
塗装の下地
対象商品:
34948006

金属部品は製造メーカーでもプライマーを使用しない部品もあるので、再塗装の時によく使います。以前買ったものが、残り少なくなったので、ストックとして買いました。
テロソンへの要望です。「すっごいクリアー」のスプレー缶を再販して欲しいです。様々なメーカーが2液ウレタンクリアーを販売しているので、需要はあるのです。
一般ユーザーはコンプレッサーは持っていないので、スプレー缶を使うしかない。下地・上塗りともテロソンで仕上げたい。

1人が参考にしています
HYKK setagaya 様2020-09-02
用途:
バイクの塗装用
対象商品:
34948006

非常に使用しやすい。
臼塗りで使用ができるため経済的です。

2020-05-27
用途:
塗装時の下地処理に使用
対象商品:
34948006

塗装が難しいアルミ生地でもしっかりと食い付きます。効能通りの効果で満足しています。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
塗装の下地に
対象商品:
34948006

やはり下地処理にはミッチャクロンが1番です!
耐久性に期待できます!

1人が参考にしています
有限会社カメラの平松 様2020-06-26
用途:
古いクルマの補修用に
対象商品:
34948006

モノタロウの密着プライマー マルチ エアゾール型との価格差もさほどないのでこちらの商品を使っています。安心して使いえる商品です。