中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングのレビュー
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
2025-12-01
- 用途:
- 機械の制作
30年以上使い続けてる安定した商品です。
トラブル等は今まで一切ありませんでした。
1人が参考にしています
株式会社Yokodai.JP 様2024-10-24
- 用途:
- Yaesu無線G-450ADCローテーターに使用
完全に付属正規品に一致しているので問題なく使用できました。
1人が参考にしています
中央化成株式会社 様2021-11-12
- 用途:
- メンテナンス時のモジュール分割時に重宝
- 対象商品:
- 34954236
ロックがついているのが安心。10個単位で購入できるのがいい。
1人が参考にしています
2021-07-02
- 用途:
- 電子機器の修理時
- 対象商品:
- 34954157
古い電子機器のコネクタ規格が分かりませんでしたが、寸法を測り適合しそうなコネクタが本品でした。 修理出来て満足しています。
1人が参考にしています
2020-05-03
- 用途:
- バイクの配線
- 対象商品:
- 00328405
バイクの配線に使っています。
コネクターの部分が小さいのでフレームの周りで邪魔にならなくて良いです。
大容量を流すところには使っていませんので軽いオプション等を取り付けるのにもってこいです。
1人が参考にしています
2020-05-15
- 用途:
- 制御盤と末端機器の途中に使用し、お客様ご自身での盤内端子接続を省略し、作業を便利にするため。
- 対象商品:
- 34954123
コンパクトですが、ピンを抜くための機構があれば最高です。
もう少し太い線用も選定しやすいようにカタログで並べてはいかがですか?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
2019-11-23
- 用途:
- 製品を作る
- 対象商品:
- 00714683
少ロットから購入できるので便利。
ただ送料を考えると割高になるので、いつも他のものも購入して送料無料にしている。
1人が参考にしています
2018-10-24
- 用途:
- 照明の電源線
- 対象商品:
- 34954141
照明の電源配線に使用しました。スムーズに抜き挿しできて便利です。ハウジングに使える圧着端子が2種類(LLF/LLM-01T/42T)あるので使用するケーブルの太さによって選ぶ必要があます。
2018-07-01
- 用途:
- 某電気製品の純正コネクタ代用
- 対象商品:
- 34954123
某電気製品の12VOUTに接続するケーブルは高価なため代替え用として芯ピンと共に購入。問題なく使用できています。
2017-07-12
- 用途:
- 三菱電機の換気扇のコネクターの受け側として
- 対象商品:
- 34954141
三菱電機の換気扇を他のメーカーのレンジフードに取り付けがうまく出来ました。
1人が参考にしています
山内 電工 様2017-03-02
- 用途:
- 配線コネクターに使用
- 対象商品:
- 34954227
希望の品が安く入手出来ました。 1パック10個でしたが 他では 1個の価格です。
メーカー品ですので安心して使用できます。
有限会社伊與無線電機 様2015-02-02
- 用途:
- 制御機器ケーブルの中継用
- 対象商品:
- 34954132
どのメーカーのものも 規格サイズなので変わり映えはない。安価に限る。
1人が参考にしています