FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルのレビュー

平均満足度 4.40 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電
大電
1,098 / 税込 1,208
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。 【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-09
用途:
高出力DCモーターへのケーブル

DC24Vモーターで負荷の掛かる状態では10A程度流れる装置で使用する際ロボットケーブルが必要でした。正に打って付けの商品です。

ワイテック 様2024-05-06
用途:
モーター動力線
対象商品:
34964632

ケーブルラックに収納して使用しているが柔らかくて使いやすいのでリピートしている。他の電線同様納期がかかるが、5m単位で購入できるのはありがたい。

2025-02-19
用途:
ケーブルベア内配線

思ったよりも径が細かった。あとはどの位の耐久性があるかです。

2024-05-08
用途:
クレーン先端作業灯用
対象商品:
34963941

ブームの先端に付いた作業灯は走行時から揺れて動くので硬い電線だと直ぐに断線してしまい点かなくなってしまうため耐屈曲性のあるこの電線を使用。柔らかく折れにくそうなので良い。

2024-02-05
用途:
思ったより良く曲がり、とても使いやすいケーブルです。
対象商品:
34964045

外皮厚が十分あるので、数カ月間屋外で使う予定です。想定以上にしなやかで良く曲がり、使いやすいケーブルです。これなら次はドラム買いかな。

2023-11-14
用途:
配線作業
対象商品:
34965786

弱電の3線配線用に購入しました.目的に合って問題なく使用しています.

2021-11-19
用途:
ミニフライスステッピングモーターの配線
対象商品:
34964632

クーラントや切り粉が触れるので被覆にはグレーのコードではダメっぽいので。4芯を買いましたが、4色のバリエーションがあればいいのにと思いました。ロールでなく切り売りで販売してくれるのはよいことです。

アルファー食品株式会社 様2021-07-09
用途:
配線作業
対象商品:
34964571

装置の屈曲部分に使用しました。全く問題なく使用できます。

2019-05-02
用途:
バイクの改造に利用
対象商品:
34964072

ウインカー、ナンバー灯の移設に利用しました
柔らかくとても使いやすかったです

株式会社ニッタ冷熱工業 様2020-01-11
用途:
機器の配線
対象商品:
34965786

使いたい長さで購入できるので、助かってます。
納期もそんなに長くかからないです。

2017-12-04
用途:
ロボットに使用
対象商品:
34963993

ロボットのコントローラーとの接続に使用しました
思ったよりも柔らかくて良かったです
色が分かれている方が分かりやすいですが
芯線も番号でしっかり識別できました
2mを買いましたが10cmほど長く入っていました
重量は200gほどでした

1人が参考にしています
株式会社クマヒラ 様2017-10-28
用途:
可動部分のセンサー用配線
対象商品:
34964632

なかなか短尺で販売されていないロボットケーブルが入手できました

アルテック株式会社 様2022-10-22
用途:
配線作業
対象商品:
34964806

メートル売りが基本と「誤解」していました。
バリエーションに「全長」と記載が有るのに違和感を感じつつ、6メートル必要なので「2メートル」を×3で発注。
結果、「2mに切ったケーブルが3本」届きました。使えねぇ。
バリエーションのリスト、視認性が悪すぎます。

1人が参考にしています
2017-05-22
用途:
電源用ケーブルリールの巻き替え用に使用。
対象商品:
34966757

屈曲性も良好で全長も必要な長さに近くちょうど良い商品でした。

ユーベリタス・テック株式会社 様2014-10-23
用途:
機械修理用部品として。
対象商品:
34964894

大きな動作をする装置に適した線材でした。値段的にも納得のもの、他ではこの値段では手に入らないと思います。