FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有のレビュー

平均満足度 4.33 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
599 / 税込 659
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。 【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-11
用途:
センサー配線のノイズ対策に
対象商品:
34956485

赤外線人感センサーからの3メートルほどの配線にノイズが乗ったので、ツイストペア+シールド付きのケーブルに交換しました。ノイズによる誤動作はまったくなくなりました。外皮が灰色など薄色のものがあれば好ましかった。

2023-07-07
用途:
配線
対象商品:
34956022

マイコンから出力を取るために使用しました。
検証はしておりませんのでシールドの効果は不明ですが不具合は今のところありません。
柔らかく取り回しがし易いケーブルです。

石原国際特許事務所 様2023-01-15
用途:
医療機器の出力コードの交換
対象商品:
34956031

旧使用ケーブルより少し太いので柔軟性(可撓性)が大丈夫かと思っておりましたが、交換した結果、以前よりも使い回しが良くなりました。使い易いケーブルでした。

2022-12-13
用途:
シリアル通信のケーブルとして使用
対象商品:
34956022

シリアル通信用のケーブルとして使用しています。
仕上がりが柔軟なので、盤内のダクト配線が楽です。

2021-10-27
用途:
海水がかかる雰囲気中での使用
対象商品:
34956031

センサーを取り付けて計測しながら進むために対候性の高いこの商品を選択したが
長時間使用の雰囲気中では交換頻度が高いので価格も魅力。
長持ちしてくれることを期待して。

2021-03-30
用途:
SACD出力用として購入
対象商品:
34956801

1Pを心線1本として誤って購入したのですが、シールドと心線2本だったので、より基本に忠実な結線ができラッキーでした。ケーブル全体の弾力はプレーヤーとアンプの間のRCAケーブルとしても安心感のあるつくりになっています。

真鍋電子応用回路研究室 様2020-09-30
用途:
制御盤内センサー回路配線使用
対象商品:
34956013

他芯シールドケーブルで 短いのを探していました 2mが有り助かりました

K.ELE 様2019-12-24
用途:
レーザー加工機のCR-232C通信に使用。
対象商品:
34956485

必要分の切り売りは、大変価格的に助かります、基本性能は良好ですが少々欲を言えば仕上がり外径を極限まで小さくしていただけると良いのですが。

2019-09-05
用途:
機器配線
対象商品:
34956013

とてもしなやかな線で、配線、半田ともにやりやすく、極めて良好です。
電源にも信号にも使えて、非常に使い勝手が良いです。

2019-06-23
用途:
ケーブルハーネス制作時
対象商品:
34956171

客先からの要望もあり今までも使っているので使いやすい。

2015-03-16
用途:
制御信号用
対象商品:
34956327

初めて買ってみました。
配線のし易さである線の柔らかさは普通です。
気に入った点は、アースを取る線には、芯材となるアース用の線があって、便利でした。
今まで使っていたシールド線には、メッシュになったシールドがあるだけで、長い取回しを必要とする場合、メッシュのシールドをほぐす時に気を使いました。
そういった意味で、この品はいいです。

1人が参考にしています
有限会社リンテック 様2019-01-20
用途:
機械配線
対象商品:
34956074

20メートルを注文したら
2メ~トル で切ったものが10本来た
笑っちゃった バカだな開いた口が塞がらない

2人が参考にしています