BNCケーブル用プラグのレビュー

平均満足度 4.83 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
689 / 税込 758
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-25
用途:
DIYに使用
対象商品:
34990435

定番規格品として品質、再現性に問題はなく使用できるので大変重宝しています

2022-02-08
用途:
ケーブルの製作
対象商品:
34990417

専用の工具がなくとも作れるのでありがたい
少数の製作に向いています

情報バリアフリーラボ 様2022-01-21
用途:
電子計測器の入出力ケーブルの増設として
対象商品:
34990392

規格品でもあり、支障なく加工ができました。もちろん同軸ケーブル(太さ)により選択肢が変わりますのでご注意を!

2022-07-30
用途:
アマチュア無線のアンテナ製作
対象商品:
34990435

日常的に使っているもので、作業的には特に問題ありません。

2021-08-15
用途:
アマチュア無線のコネクターとして使用
対象商品:
34990426

普通に使え、網線部分の締め付けも問題なく終了。コスト的に良い商品。

2021-07-29
用途:
測定器をつなぐケーブルの製作
対象商品:
34990417

個包装されていたのですが破れていたものがあり危うくセンターピンをなくすところでした。商品自体は問題なく使えました。

有限会社サイトー印刷所 様2020-11-16
用途:
アンテナ設置に使用
対象商品:
34990426

今まではM型を使用しておりましたが、BNC型を知人に勧められ使用することに。
試しに使用しましたが、問題のなく加工が出来ました。
今後も使わせて頂きます。

2020-05-18
用途:
アマチュア無線の測定器端子のためのコネクタ
対象商品:
34990426

同軸ケーブルの末端加工は、良く切れるニッパを用いて処理しました。半田で端子をつけたあと、レンチで締めましたが問題ありません。トーコネなので安心できます。

2020-05-07
用途:
同軸ケーブルを使用する景気の入力信号線の端末用に使用
対象商品:
34990417

同軸ケーブルを自作で接続したが作業が簡単で扱い易く信頼性も高そうで
満足している。

2019-08-26
用途:
同軸ケーブルの接続
対象商品:
34990426

同じ物を色々と調べましたが、モノタロウさんが一番安かったです。専用ツールも必要無く、中央のピンを半田付けする必要は有りますが、シールド部分は綺麗に揃えて広がる様に切るだけで使えます。処理の仕方はトーコネのカタログをダウンロードしたら中に載っています。

1人が参考にしています
2019-03-27
用途:
無線用アンテナ製作時
対象商品:
34990417

以前は中華製のものを使用していましたが品質の点で日本製を探していました、御社カタログで見つけて同軸ケーブルRG-58A/Uと合わせて本品を購入、品質も良く気に入って使用しています。

2019-07-02
用途:
アマチュア無線のアンテナ同軸の接続
対象商品:
34990426

流石トーコネです。値段は少々高いですが、品質は申分ない。
安心して使用出来ます。

1人が参考にしています
2018-01-23
用途:
アンテナとケーブルの接続
対象商品:
34990392

ヘリカルアンテナとコードを繋ぐコネクターとして使いました

2018-05-28
用途:
アマチュア無線
対象商品:
34990426

満足しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・

2020-01-15
用途:
無線機アンテナ製作
対象商品:
34990426

商品コード:34990426
低価格ながら品質は全く問題なしです。リピート確定品です。

機電舎 様2019-05-21
用途:
電子機器製作
対象商品:
34990417

自製ファンクションジェネレータの出力用に購入。何も問題有りません

株式会社リンク 様2017-07-07
用途:
防犯カメラ用
対象商品:
34990426

加工しやすく満足しました。
また注文したいと思います。

大和計装サービス 様2016-07-29
用途:
電気配線
対象商品:
34990383

メーカー品なので品質には問題なし。
商社購入より値段は高いですが少数購入、短納期に
助かります。

2016-04-22
用途:
監視カメラの接続に使用します。
対象商品:
34990417

メーカー製なので安心です。

2016-02-01
用途:
TOA製ネットワークカメラの接続
対象商品:
34990426

製品のがたつきもなくスムーズに作業できました