マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品のレビュー
ホンダテクニカルサービス 様2024-06-28
- 用途:
- 卓上旋盤での切削バイトに加工して使用しました
- 対象商品:
- 07169906
短く切断して、刃を付けて、黄銅材を切削しました。短時間しか対応できず、300㎜を8本して使用しました。コスト削減になり、大いに満足しています。
株式会社中島製作所 様2020-01-21
- 用途:
- 部品製作に利用
- 対象商品:
- 07169951
キー溝加工に伴い、部品として利用しています。重宝しています。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2019-12-18
- 用途:
- バイトホルダーとして使用
- 対象商品:
- 07170003
邪道かもしれませんがカットして超硬チップのホルダーとして使用しました。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2019-12-18
- 用途:
- バイトホルダーとして使用
- 対象商品:
- 07170037
邪道かもしれませんがカットして超硬チップのホルダーとして使用しました。硬さ、加工性など満足しています。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2017-05-02
- 用途:
- 冶具の製作
- 対象商品:
- 07169915
この製品と大き目のワッシャーを組み合わせて加工して、ベアリングナット回しを製作しました。市販の工具は高いのでこの方法で十分です。
2023-09-05
- 用途:
- 機械のメンテナンスとして使用
- 対象商品:
- 07170012
旧JIS規格の公差には入っていない事から仕様には注意が必要です。
メーカでは自社基準がある様で、旧JISの規格品ではありません。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2016-12-22
- 用途:
- 自由錐のアームバーとして
- 対象商品:
- 07169951
商品寸法公差が極めて小さいロットだったみたいで、5/1000mm以下の誤差だった。
またノーブランドの四角棒より安く済みました。
今使っている自由錐の最大外径が約70mmなのですが、このバーにより外径100mm以上でも穴あけできます。
また、高速度鋼もを加工して、2枚刃の自由錐にも改造できました。
元々の自由錐より厚みのある金属穴あけも可能になりました。