押しバネ 材質ステンレスSUS304のレビュー
- 用途:
- ドアノブ修理
玄関のドアノブのスプリングが 長年の劣化で折れてしまい購入。
そこらのホームセンターで売ってなくて困ってました ゴムを切って挟んで 何年かごまかしてましたが、とうとう風が強い時にバタバタ開いたり閉まったりする様になり始めた時 やっと丁度良さそうなのをここで見つけたので助かりました。
ちょっと長かったので少し切って付けたのですが、切らなくても大丈夫そうでした。
もう一度 同じ物を買おうか迷ってます。
元のより少し軽くなったので、線径がもう少し太いのがあるといいんですが 0.8までだったので仕方ないですね。
でも、下げても戻って来るノブに蘇ったので良かったです。
- 用途:
- スクーターのワンウェイクラッチに使用
- 対象商品:
- 35052954
他の方のレビューを参考に、ワンウェイクラッチの交換スプリング
として購入しました。
長さを純正同等に切り装着します、バネレートも丁度良く
何より材質がステンレスなので耐久は良いはずです。
暫く様子を見て良さそうなら再度注文してストックしておこうと
思います、簡単なレビューですみません。
- 用途:
- バイクのスタータークラッチの補修用に使いました。
- 対象商品:
- 35052954
原付2種の「グランドアクシス」のスタータークラッチ「コンプレッションスプリング」のリペアとして使いました。
サイズは適合するが硬さが合わないスプリングばかりで、いっそカットして使って見ようと購入。
その中でもステンレス製で線径が一番細かったコイツで試しました。
純正よりもやはり硬かったので、スプリング長を詰めて試したところ、とりあえず使えそうなので大丈夫かな。
この価格で1本から購入できるのが何よりも魅力です。
Webでリポートしていきますので、よろしければ参考にしてください。
http://frontnote.starfree.jp/moto/0104.html
- 用途:
- 扉のノブ
- 対象商品:
- 35053015
扉のノブのバネがバカになったので取り替えをしました。
ピッタリでした。
店頭で色々探したのですが、なかなかピッタリのものがなくて困っていました。
- 用途:
- タッカーのスプリング圧の検証用
- 対象商品:
- 35053006
タッカーの打ち込み側のスプリングの1本が折れた。
バネ乗数、反発力、サイズを見るために購入。
実際にはばね力が弱すぎるため使用しなかった。
- 用途:
- 機械修理
- 対象商品:
- 35053042
ちょっと硬かったかな。でも汎用品として購入したので仕方ない。ネット買いは買ってみないと分からないから困る。今回は失敗した。物はいいよ。
- 用途:
- おもちゃ 理科教材
- 対象商品:
- 35052945
おもちゃが予想どうりの動きを示し、成功した。片方だけ直径2mm長さ10mmのビスが挿入し、固定してあると便利である。また、幾つかのバネ特性を持ったものがほしい。今度ものづくり教材の材料として有望である。
- 用途:
- ディスクグラインダーのブラシ補修
- 対象商品:
- 35052972
30年近く前のリョービのディスクグラインダーの補修に使用。カーボンブラシのスプリングが過負荷で焼き切れており、補修用のブラシAssyも製造廃止の為、線径や巻き数が近いこのスプリングを切ってブラシのワイヤーにクルクル巻き付けるようにしてスプリングのみ差し替え、焼けたブラシ表面を鑢で少し研いで補修完了。今度ブラシが完全に無くなってしまった時は流石に寿命かも知れませんが、これでもう暫くは現役で頑張れると思います。
- 用途:
- ニッパーのバネ
- 対象商品:
- 35052954
プラスチック用ニッパーのバネが折れたり、外れて失くしたりします。専用のバネは高かったのでこの商品を購入しました。でも強さが足りないようでした。同じ径でも強さにバリエーションが有ればよかったです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。
- 用途:
- スプリングの弾性による緩衝
- 対象商品:
- 35053006
近所のホームセンターにも似た物が置いてありましたが、こちらのほうが表面の仕上げが綺麗でした。
規格で長さが決まっているのか自由長70mm以上のバネが無いのが残念。