小型ペンダントスイッチ VP103シリーズのレビュー

平均満足度 4.29 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,998 / 税込 3,298
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-10
用途:
ハイエースリフトスイッチ交換用
対象商品:
87426001

福祉用ハイエースリフトの交換用としてこのスイッチに取り換えてみました。純正はコード一体で3万以上しますので、悩んでいたところこちらの商品が適合するとのことで格安にて交換できました。ただホルダーが従来のものに合わないのでそこは別に対応が必要です。

1人が参考にしています
2019-03-17
用途:
ウィンチの交換リモコン
対象商品:
87425931

ウィンチ・ホイストの交換用のリモコンとして使用。
COBシリーズより軽量・コンパクトなのはいいですね。
コンパクトな分、内部に空間が少ないので、配線に気を使わないとしっかりフタが閉まりません。
ブッシングも短くてしっかりしているのですが、本体への取り付けが難しい・・・。
(溝に入りにくい)
まぁ、その分防水機能が働いていると思うので仕方ないか・・・。

1人が参考にしています
2019-01-22
用途:
試作機のSWとして購入
対象商品:
35058861

屋外仕様を考えていたので、組み立て作業で、ケーブルの断面径と部品の穴径が大きく乖離していて手間取ったようです。

1人が参考にしています
ベガ・サーキットプランニング 様2018-09-05
用途:
レーシングカーのトランスポーターのリフトと搭載ウインチのスイッチが古くなったので交換
対象商品:
35058852

しっかりしたボディで安心感があります。ただし吊り下げように穴があるのですが、いつも上下逆になる。なれの問題でしょうか。
ケーブル用のガードどちらも、操作ケーブル(0.5Sq-3c)に対して太すぎたので、かなりテープで太く巻く必要がありました。
先端に細い部分があると助かります。

株式会社スカイボート 様2018-08-27
用途:
パワーゲートのリモコン交換
対象商品:
87425956

同時購入したカールコードとベストマッチで、うまく交換出来ました。欲を言えば、もう少しマグネットが強力だとさらに良いと思います。

株式会社 カトウ 様2017-08-27
用途:
トラックのリフトに
対象商品:
87425983

トラックのリフトのスイッチの交換にしようしてます。純正品製品と同じなので、問題なし安く、完成しました。

1人が参考にしています
2016-10-04
用途:
パワーゲート 新明和の交換部品
対象商品:
35058861

新明和パワーゲートのリモコン 純正品も春日電機使用 問題ないです。
安いです、自分で交換できる方は、安上がり~

2人が参考にしています
有限会社アキラ 様2015-10-02
用途:
プレス機の送り操作に使用
対象商品:
35058861

スイッチの感覚はいいと思う。表示のところは任意で変更ができるよう改善してもらいたい(シールをはがすのが大変でした)。
押しボタンの色の変更を簡素化にしてもらいたい(シールを貼って変更をした)。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-12-21
用途:
4t車パワーゲートスイッチに使用
対象商品:
35058852

フルハーフ製のゲートスイッチの代用で使用しました。問題なく取付・操作できました。欲を言えばスイッチケース裏側にマグネットが付いているとさらに良いです。

2015-11-26
用途:
トラックリヤゲートの上げ下げの操作用スイッチ
対象商品:
35058852

防水がしっかりしている。
スイッチのゴムカバー部が丈夫そう。

有限会社 園田電機 様2015-04-17
用途:
パワ-ゲ-ト1式sw作成
対象商品:
35058861

磁石付や 吸盤付等のバリエ-ション照会をして欲しい

1人が参考にしています
有限会社 関水園芸 様2014-08-27
用途:
トラックのリフトゲートスイッチを追加改造して使用してます。
対象商品:
35058861

このような特殊な部品などは、なかなか入手することができなくて困り果てていました。モノタロウさんで取扱いの存在を知り、暗闇の中から光が差し込んできたような感動でした。
当初、トラックのリフトゲートのスイッチ交換と思い購入しましたが、配線をいじり、別な場所にスイッチを追加する事にしました。結果、2か所でスイッチ操作が可能になり、操作性、仕事の効率が高まりました。本当に買って良かったです。

2013-11-23
用途:
車のウインチ
対象商品:
35058852

車両に取付けてあるウインチのスイッチが壊れたので、探していた時に見つけて購入。小型で防雨、使い勝手は良いです。

2014-04-12
用途:
機械の寸動運転

二つボタンの同時押しができないのは安全上の問題でしょう。
使用頻度の高いボタンを選んで有線リモコンにしているので
ボタンパッキンが破れてしまう。ボタン機能は正常なのに
ボタンパッキンのために買い替えではコストが合わない。
リペアパーツでパッキンが出てれば交換できるのに。
価格はモノタロウさんの値引き率が非常によかったが
マグネット付の取り扱いがなかったので別所で購入した。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご購入頂きました商品のメンテナンスパーツに関しましては、メーカーに確認いたしまして入手可能な場合がございますので、お手数なのですが、商品問い合わせ窓口にてお問い合わせ頂けますようご検討お願い申し上げます。

2013-12-10
用途:
パワーゲート
対象商品:
35058852

マグネット付きがないのが残念
マグネット付きがあれば購入したいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2013-06-03
用途:
配送車両のパワーリフトの昇降スイッチ
対象商品:
35058852

マグネット付商品があれば、使用満足度は満足になったがこちらの商品だとマグネットを別で加工取付しなければならなかったため、普通の評価としました。商品的には良品低価格だと思います。マグネット付やライト付の商品群も取りそろえて頂けると助かります。

2人が参考にしています
佐藤興産 様2012-06-04
用途:
動力の防雨型スイッチで、シングルからダブルへ増設分として使用
対象商品:
35058852

本体付属のCOB60系よりも軽くて良いのですが、ボタンの押し込み感は慣れているためかCOB系の方がカチッとして操作性が良いです。
まぁ、好みの問題かな?
初めからこのスイッチで慣れたら、COB系が重たく使い勝手が悪いかも?
2ボタン以上になるとほとんどがCOB系が現実ですけどね~f^_^;)