コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠のレビュー

平均満足度 4.08 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
139 / 税込 153
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社川田商会 協栄自工 様2022-10-22
用途:
旧→新 スイッチ交換
対象商品:
35062641

余ったスイッチBを他の場所に使うために購入。
スチールから樹脂に変わったんですね。
壁のボードの状態の良い所は良いけど、へこんでたりすると
鉄の方が良いような気がします。
経年劣化的にも鉄の方が良い気がします。

株式会社川田商会 協栄自工 様2022-11-07
用途:
スイッチ交換
対象商品:
35062641

余ったコスモスイッチBを他の場所に使うために購入。
間違えてしまいました。
タイトル通り、コンセント用です。
バラのコンセント用だと思いますが、バラで使う事はあまり無さそうです。。
どう組み合わせて使うのか分からないので、紛らわしいので捨てました。
スイッチ用はWT3710Kですね。

1人が参考にしています
宗澤電気商会 様2022-05-28
用途:
電気工事
対象商品:
35062641

パナソニック製なので、まったく問題等はありません。

1人が参考にしています
2021-09-29
用途:
リフォーム工事に
対象商品:
35062641

一流メーカーの定番商品なので、これ以上のものはないです。

1人が参考にしています
2020-10-24
用途:
古いスイッチを交換
対象商品:
35062641

家中のスイッチ類を大きくしました。高齢の両親も非常に使いやすくなったと好評です。

2016-03-16
用途:
電気工事
対象商品:
35062641

いろいろ揃います
一割引きのときに購入してます

2020-06-13
用途:
コンセントカバー交換
対象商品:
35062641

壁紙に合わせて白くしたいのでフルカラータイプから、コスモシリーズのカバーに交換。4個口カバーでアンテナコンセントを流用する際に使いました。高さを隣同士も合わせないとおかしくなります。

2015-01-14
用途:
アンテナ線の取り付け
対象商品:
35062641

通常使用されている商品で、ごく標準的に使用しています。

2人が参考にしています
2016-04-09
用途:
家用
対象商品:
35062641

この商品はコスモシリーズのスイッチに使用するのではなくて、以前のフルカラー商品を流用し、コスモワイドの商品と混在して使う以外は必要無いですね。間違えて購入してしまった。階段やベランダの3路スイッチをコスモワイドに変えた結果、余った3路スイッチ4個を無理矢理に利用する為、脱衣所の入り口にあった脱衣所のスイッチと風呂の入口にあった風呂のスイッチをそれぞれ3路スイッチに交換し、3路スイッチを両方の場所に追加してどちらの場所でも点灯も消灯も出来る用にしました。本当は全部コスモワイドにしたいけど、使い勝手を吟味してから考えたいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
注意に追記させて頂きました。

2014-02-26
用途:
雑音等を嫌うTVコンセントなど
対象商品:
35062641

樹脂製ながら、しっかりとしており、金属製枠より仕上げのプレートの取り付けが綺麗に仕上がります。

1人が参考にしています
田中電器 様2016-04-22
用途:
エアコン専用回路
対象商品:
35062641

普通のカナワクが欲しいです。右側が厚すぎます。

徳川電機 様2015-11-14
用途:
でんきこうじ
対象商品:
35062641

ふつう