- 用途:
- 防犯カメラ設置における、ACコード接続部の保護に活用。
説明書を読まなくとも使用方法、設置方法が分かり助かった。外壁に取り付けたが、作業が簡単に済み良かった。
- 用途:
- 通信線の宅内引き込み入線カバー
- 対象商品:
-
41056583
商品の色も壁面色に合っていたのでよかった。何の問題もありません。
- 用途:
- ソーラーパネルとBSアンテナからのケーブルの引込み
- 対象商品:
-
41056592
商品説明には7C-FBが4本まで入線可能とありますが、ほぼ同じ外径のCVケーブル6本と5Cの同軸ケーブル2本の計8本を通すことができました。(入口のラバーの中央の2mm位つながっている部分は切り離した)
サイズの割に多くのケーブルを通すことができて大変満足です。
- 用途:
- 防犯カメラのケーブル引き込み用
- 対象商品:
-
35062553
自宅防犯カメラのケーブルを屋内引き込みする穴のカバーとして使いました。見た目も良く満足です。
- 用途:
- 修理の時
- 対象商品:
-
35062553
屋根の氷が落下してカバー部分だけ壊れました。頼んだからすぐに綺麗な状態で納入され、早速交換しました。簡単に取り替えができて、助かりました。
1人が参考にしています
- 用途:
- 工事
- 対象商品:
-
41056583
規格品のため、問題ありません。少量でも安く買えるので助かります。
- 用途:
- 弱電入線時に使用
- 対象商品:
-
35062553
いつも使用しているので、良いと思います。
見栄えも良いのではと思います。
- 用途:
- 露出配線の引き込み
- 対象商品:
-
35062553
パナ製品で不満ない物 とても使いやすい タップビスが付いて来れば満点
1人が参考にしています
- 用途:
- 電話関連外線引き込み作業時
- 対象商品:
-
41056601
定番アイテムです。
使い勝手の申し分は有りません。
この商品の評価レビューを求めるのは、意味ありますか。
使いやすいの一言
- 用途:
- 引き出し作業
- 対象商品:
-
41056601
外壁の配線引き回しに防雨しにくく配線入線にはとても重宝する。
1人が参考にしています
- 用途:
- 屋外取付
- 対象商品:
-
35062553
配線数に比べ 大き過ぎないかなと思います。
- 用途:
- 天井の配線キャップ
- 対象商品:
-
35062553
天井から飛び出した配線を何とか目立たなく天井を壊すこともなく処理出来ました
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
-
35062553
これは便利でした。配線後でも3パーツに分かれて組めるので
使い勝手は良いですね
1人が参考にしています