ほつれにくい編組チューブのレビュー

平均満足度 4.13 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
439 / 税込 483
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-20
用途:
ほつれにくいせいで欠点もある

ほつれにくいが、ほつれると普通の編組チューブよりも盛大にほつれる。
ほつれにくいが、そのぶん拡がらない。
硬めの(網目が拡がりにくい)編組チューブを求めている人にはうってつけだと思うが、今回の自分の目的からすると、安価な普通の編組チューブの方が使い勝手が良かった。

1人が参考にしています
フィデリティゲート株式会社 様2024-05-29
用途:
ケーブルのシースと制振に重ねて使用
対象商品:
35068162

今までは、300mのリール単位で購入していたが、10mの切り売りで作業量的に丁度よく、袋単位で在庫管理もしやすい。また10mで即納なのもよい。

2024-05-13
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
35068187

ホースのプロテクターとして使用しました。他のメーカーのものはホースを通す際ほつれまくって大変だったのですが、こちらの製品は本当にほつれにくく楽に作業できました。

2021-02-27
用途:
平編み線の保護
対象商品:
35068187

低電圧大電流の平編み線を保護するのに使った。電圧は5Vだから穴があっても問題ない。接触してショートしなければよいので、そういう割り切りであれば十分だ。相手は限られた範囲しか露出していない。何かの部品、工具がまたがったりすると危ないと思ったので採用。安全性は十分。しなやかで使いやすい。しかも通気性があって放熱は良い。

1人が参考にしています
2021-01-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35068187

バイクのエンジン回りのハーネスの保護で使用しました。使い勝手もよく見た目もいいので
満足しております。こういったものが通販で買えるのは、ホント助かります。

2020-12-08
用途:
バイク配線
対象商品:
35068162

いろいろなサイズがあるので助かっています。線を通すのにコツがいりますが見栄えもすっきりするのでいいと思います

2019-03-31
用途:
ケーブル整理
対象商品:
35068144

末端の熱処理にはライターの火あぶりだと上手く出来ませんが、ホットガンだと上手く処理できました。

1人が参考にしています
2018-07-28
用途:
バイクに
対象商品:
35068232

いつも使ってます。ほつれにくいけどほつれます。嘘はついてないのでよしとします。

2017-10-03
用途:
電気機材のハーネス製作
対象商品:
35068205

スパイラルチューブはかったるいし、コルゲートチューブも野暮ったいので、この製品を買ってみました。大変見た目よく素晴らしい仕上がりになりました。
ほつれにくいというのは、ほつれないという意味ではありません。編んだ後に恐らく熱処理を加えて素線に編み癖を付けてある事を言っているのでしょう。編み方は普通です。切り口を思い切り広げて編み込みを抜いてしまったら元には戻りません(戻ったらすんごいですが)。

2人が参考にしています
2017-01-08
用途:
耐熱の配線の保護のため
対象商品:
35068162

扱いやすくていいですね。はさみで切った後はライターでちょこっとあぶったほうがほつれなくていいです。コスパもいいです。

2016-05-23
用途:
オートバイの配線の仕上げ
対象商品:
35068275

ほつれにくいという事はありませんが、十分対応できると思います。熱処理すれば良いのかもしれませんが私は熱伸縮テープで処理してます。ただのビニールチューブより見た目にとても良いです。

2022-08-15
用途:
ヘッドホンケーブル用
対象商品:
35068162

ヘッドホンのバランスケーブルのカバー用に使います。
ケーブルがバラバラにならなくなりました。

Trouble Shooting House 様2015-09-10
用途:
自動車、バイク、パソコンの電装、ハーネスの保護、結束
対象商品:
35068162

多くの他の方の評価どおりで、特に末端処理しなくても
大きくほつれることがないので、作業性に優れる。
今までのものはたくしあげてるとすぐほつれたが
これはしっかりとしており
熱処理しないので少々太いハーネスでも挿入しやすい。
費用対効果でみれば確実にお勧めできる逸品。

株式会社ノア 様2015-07-27
用途:
電線の補助被覆として
対象商品:
35068162

謳い文句通りほつれにくく、伸縮性もよいです。
また、他の製品と比べ目が細かい(詰まっている)ので、
もとになった線のビニール被覆を隠してくれる効果もあるようです。

2015-06-18
用途:
電源ケーブル・ピンケーブルなどの外装用
対象商品:
01462633

ほつれにくく、大変使用しやすい編組チューブで便利に使わせていただいております。

株式会社 アイビーアイ 様2013-12-13
用途:
オーディオ用RCAケーブルの自作に使用しました・
対象商品:
35068241

カット面がほつれにくく、無駄が出にくいのが良いですね。
カットした後は、ライターで繊維を溶かして溶着しておきますとさらに安心。
使いかってが良いメッシュでした。

2017-03-31
用途:
配線ケーブル類のカバー
対象商品:
35068205

切り口をライターなどであぶっていた通常品と違って「ほつれにくい」という名称にひかれて買ってみましたが、うーん・・・、でした。名称に使うほどほつれにくいわけではありませんでした(口を広げると通常品と同じようにほつれてくる)。安い通常品をあぶって使うほうが私の使い方には合っているようです。

1人が参考にしています
2016-08-17
用途:
ディーゼルエンジンの燃料リターンホースのカバーに使用
対象商品:
35068187

ほつれにくいのうたい文句は、当てにならなかった。

1人が参考にしています
2013-06-03
用途:
細い 信号ケーブルを 纏めてくれるので 有り難いです
対象商品:
35068241

外側の滑りが良いので、狭い部分での引き回しに トテモ有り難いです。

2016-05-06
用途:
ケーブルの保護。

はい、ほつれ難いなと感じる事は一切有りませんでした。
ケーブルの保護にと考え購入しましたが意外と脆弱です、手の爪で強めに擦ると繊維が簡単に切れます、保護チューブとして見見れば其れは落第です。

1人が参考にしています