高収縮チューブ(4:1)のレビュー
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
2023-03-23
- 用途:
- 配線作業の必需品
自動車配線にエレクトロタップやギボシを使用するのが嫌いなので、スプライス端子を使用してこちらのチューブで仕上げています。内側の接着剤も多過ぎず少な過ぎずで、収縮後に漏れてくることもありません。また、収縮後も若干の柔軟性があり、自動車配線には非常に適しています。防水性に関しては未確認です。
2021-05-20
- 用途:
- L型コネクターのシュリンク
悩みのたねだったL型コネクターのハンダ部分のシュリンクが一発解決しました。
これは素晴らしい。
2020-06-03
- 用途:
- 屋外での同軸ケーブルの中継部分に絶縁、防水、接続部分の補強として使用
- 対象商品:
- 35068817
収縮率も良し、ホットガンで施工しました。
内部に接着剤が付いていて防水性も良し。
施工後の引っ張り強度もあり、大変良いと思いました。
合名会社ミナミ無線電器商会 様2020-05-18
- 用途:
- 工作、メンテナンス用
- 対象商品:
- 35068713
1/2収縮に比べてサイズのバリエーションが少なくて済むので満足しています。
もう少し価格が安くなると星5つです。
2018-12-16
- 用途:
- ライターで炙ってコートした
- 対象商品:
- 35068713
細いケーブルが断線したので修理。
断線予防にガッツリ強度のあるチューブが欲しかった
正解だった。かなり収縮するので大きめでもOK
2017-09-04
- 用途:
- 小型水中ポンプの断線箇所の接続
- 対象商品:
- 35068713
耐水性能については未確認だが効果はありそう。他の収縮チューブはドライヤーの熱で可能とのふれこみもあったが、該当商品は無理なようでした。蝋燭などの熱源が必要か?と思います。
2017-04-02
- 用途:
- コードの接合部の被膜
- 対象商品:
- 35068731
名前の通り高収縮です。収縮したチューブの上からさらにチューブをかぶせて硬い皮膜も作りました。
ボディなどに接触するコードの保護にも使えます。
1人が参考にしています