大径収縮チューブのレビュー

平均満足度 4.55 (104件のレビュー)
商品レビューを投稿する
大径収縮チューブ デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
729 / 税込 802
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。 【用途】・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
104件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 GBC 様2025-08-23
用途:
自動車部品の一部分

スプリングにかぶせて、熱収縮させますが、スプリングの寸法とマッチングがぴったしであったため選定させてもらいました

かねとく工房 様2025-06-20
用途:
ベアリングを使用した金属曲げ付けジグ

曲げ付けジグの回転部に使用しているが、この中部でベアリング改修を囲わないと曲げ付けしたワークに傷がつのを防止している。ちょうど良いカバーとなっていいる。

安全ガス工業 様2025-04-21
用途:
自作フロートシンカー作製
対象商品:
35072213

直径18ミリの発泡剤保護に使用しましたがちょうど良いサイズでした。
透明なので下地の色が見える所がありがたいてす。

2025-02-25
用途:
線材の絶縁用

汎用品で、安価なところが良いです。
必要な量を購入できるので重宝しています。

1人が参考にしています
ポラリス訪問看護ステーション 様2024-04-04
用途:
ケーブルとコネクターの処理
対象商品:
35072082

使いやすく満足しています。
端末処理も綺麗にでき、接続部の補強にもなりそうです。

1人が参考にしています
2024-01-22
用途:
油汚れなどでラベルが剥がれないようにこの透明のチューブで覆うようにしました。
対象商品:
35072256

形状にあわせてピッタリと収縮するので期待通りの効果で満足です。

1人が参考にしています
2023-12-23
用途:
釣竿のグリップ補強
対象商品:
35072213

釣竿のグリップ補強に使用良く収縮するので使用し易い商品でした。

2023-06-13
用途:
電気配線の絶縁用
対象商品:
35072204

小径から大径までモノタロウで熱収縮チューブの短めなのが買えて助かっています。
リール巻ですと使い切れないので。

東京音響株式会社 様2023-08-09
用途:
ケーブル端末時
対象商品:
35072091

チューブは少し厚めでしっかりしていました。作業には支障無い程度の少しべたつきが感じられました。べたつき以外は好印象でした

ヴィラ・ウイング 様2022-06-28
用途:
釣竿の握りカバー
対象商品:
35072247

注文してから2ヵ月半かかりやっと購入品が到着出来ました。その間同じ様な製品があり間に合わせで購入したが短く切られたものが5本入っており竿1本につき端尺が出てしまい竿2本分には使えなく単価的にはかなりむだがでた。(高い買い物でした)今回の品物は1mの長さの品物が5本入っている為竿の握りは21センチから28センチ有り、19本の釣竿全ての釣竿の握りカバーが完了しました。この製品は電線のジョイント部分の絶縁カバーで熱を加えることで収縮しピタッとなります。

4人が参考にしています
2021-12-19
用途:
印字のよごれ防止
対象商品:
35072213

ソケットレンチの駒の口径印字がさびて見えなくなった能勢シールを張りその上にこの大口径チューブで保護するために購入しました。それぞれ大きさに応じたチューブを使用して、目的に十分かなうもので、とても満足しています。このような大径のそれも党名のチューブはとても便利です。

1人が参考にしています
2022-09-03
用途:
電気絶縁
対象商品:
35072362

太いパイプの電気絶縁用に導入しました.肉厚がありますので,ヒータ等を適切に使用して収縮させる必要がありました.

有限会社中央水道工業所 様2021-12-18
用途:
ネジ部の補修に。
対象商品:
35072082

サビずにスタイル良く補修されました。
とってもレーシーな感じです。

1人が参考にしています
2022-02-27
用途:
電線の末端の防塵処理
対象商品:
35072161

量が沢山あり驚きましたが、必要な個所の防塵処理ができました。有難う御座いました。

有限会社西日本テクノ 様2022-03-23
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
35072265

強度的には合格だけど収縮比が大きくなればなお使用しやすい。

2021-08-19
用途:
玩具修理
対象商品:
35072283

滑り台の手すりに被せたが厚みもあり簡単に被覆する事が
でき助かりました。作業も短時間ですみ楽でした。

2020-11-09
用途:
手銛の擦れ予防に使用してます。
対象商品:
35072222

肉厚で丈夫なおかつ滑らなく手銛の補強材としては最強です。取り付けも簡単ぜひスピアーファシングの方使ってみたわ。

2020-04-02
用途:
取手のハンドル部分に取付絶縁と滑り止めを目的に使用しています
対象商品:
35072344

内容については、満足していますが、1M単位で無く5M~10M位の長尺販売が有れば無駄無く且つ綺麗に仕上がります。検討ください。
P-40とP-30の間の P-35位の製品が有るとよいのですが。

有限会社ITR Lab. 様2021-04-22
用途:
レバーハンドルの保護
対象商品:
35072283

レバーハンドルのグリップ部に使用のため収縮でピッタリフイっト

2020-02-13
用途:
バイクの配線をまとめる時
対象商品:
35072222

対応も早くて助かりました。商品の質も良さそうなので違うサイズの収縮チューブも頼みたいと思います。

1人が参考にしています