大径収縮チューブのレビュー

平均満足度 4.55 (104件のレビュー)
商品レビューを投稿する
大径収縮チューブ デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
729 / 税込 802
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。 【用途】・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
104件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-14
用途:
溶接キャプタイヤの修理
対象商品:
35072082

溶接用キャプタイヤコードがひび割れをして危険なため補修用に買いました 思った通りの効果でした 紫外線の耐久性はまだ不明ですが、危険はなくなりました

2019-02-16
用途:
自動車用ハーネス試作品で抵抗保護
対象商品:
35072292

サイズがぴったりでとても良かったです。
今まで、保護できるサイズが無くて困っていました。
今後は、いろんなサイズが必要になる為、購入させて頂きます。

2019-05-22
用途:
ロープのつなぎ合わせのカバー
対象商品:
35072125

伸縮性は説明書以上で、仕上がりはきれいにカバーされ気に入った。

2018-06-30
用途:
電気部品の防水処理
対象商品:
35072213

以前からこのサイズを使っていたが
在庫切れで探してこちらで購入
前回までは名古屋の大須まで買いに走っていたが
通販はやはり楽です。
商品については 以前のものよりも収縮率が大きいので
使用範囲が広くなったと思います。

1人が参考にしています
2020-10-19
用途:
充電池にケーブルを半田付けした後の固定
対象商品:
35072152

価格も安く、品質的にも全く問題なし。おすすめの商品です!

2018-05-23
用途:
自作回路の保護
対象商品:
35072326

電子パーツを取り付けたユニバーサル基板をパーツごと保護するのに十分な内径です。ただ,5本組なのが難点です。1本で十分な長さがあります。

1人が参考にしています
ル、レーヴ 様2018-02-28
用途:
釣り竿のグリップ補強に使用しました。
対象商品:
35072256

出来上がりに肉厚もあって しかりした素材です。
熱収縮に ある程度の熱が必要で 一般ドライヤー程度では時間がかかり
アルコールランプで作業しました。
樹脂関係よりも 金属のコーティングに最適だと思います。

2019-05-19
用途:
配線やモノ自体に覆う
対象商品:
35072134

普通に使えます。
この商品ではありませんが、こういう商品は、折れ目など沢山付くと使いにくいです。
特に小さい口径は!

1人が参考にしています
村秀丸 様2018-02-07
用途:
魚を引き揚げるときのカギの取っての滑り止めやカツオ竿の滑り止め、ホースの表面保護
対象商品:
35072362

キハダマグロの40k以上を引き揚げるときに滑らないので非常に便利

2018-01-04
用途:
パイプに張ったシールの保護
対象商品:
35072116

各種部品の名前シールにかぶせて剥がれて無くならないように保護をしています。

2017-07-31
用途:
車用アマチュア無線アンテナの制作
対象商品:
35072247

耐久性(雨、雪、紫外線、等)に優れ無線アンテナの制作が簡単に出来る。

1人が参考にしています
2018-07-08
用途:
LEDバーライトの防水加工
対象商品:
35072134

最小単位が1mだと助かります
一度にたくさん使わないまで、3本が無駄になってます

2017-03-21
用途:
釣り竿の保護カバーとして
対象商品:
35072292

電気工事の絶縁体として使うほかに、趣味の釣り竿の防水と汚れ防止にも利用しています。
熱による収縮が大きいので、凹凸の形にキッチリと収まり、いつまでもきれいなままで使うことができとても重宝しています。

株式会社吉成産業 様2017-03-05
用途:
防水プラグのカバー
対象商品:
35072283

押しボタンスイッチのゴムカバーとキャップタイヤの接合部、ケーブルの中間部品のテーピングの代わりに使用、テーピングより耐久性が有り複数重ねることでより耐久性が上がります。

2016-11-18
用途:
建設機械の防塵用
対象商品:
35072301

前回はφ30(黒)が無くなって困っていました。復活になり重宝しています。(代わりにφ40を使っていたが収縮量が多すぎて時間がかかっていました。φ40→φ30に)

2017-01-26
用途:
アマチュア無線の自作アンテナ制作
対象商品:
35072283

商品については問題なく使えていますが出来れば肉厚が半分位の商品があればもっと使いやすいと思います。

2016-12-21
用途:
オーディオケーブルをまとめる為に使用。
対象商品:
35072222

オーディオのピンケーブルとアースをまとめる為に使用してます。
良くまとまってます。

2016-10-05
用途:
ロープの末端処理に
対象商品:
35072231

12.5mのロープの末端処理に使用しました。ヒートガンで収縮させてみたら、しっかりついてくれました。強度もあります。たくさん入っているので、しばらく使えます。

2018-05-26
用途:
SUPパドルを長さ調整のため切断したあと、ブレード、ハンドルの接着部分の保護に使用できました。
対象商品:
35072283

伸縮性もバッチリで、厚みもあり耐久性にも問題なく使用できました。

2016-10-31
用途:
コードを束ねる
対象商品:
35072256

収縮率が大きいので、いろいろな径に対応できて良いです